Cómo mantener la carcasa

@TW: profiled topic used in Maintenance Guides: DOCA0305 (MTZ with Mic Act), DOCA0099 (MTZ with Mic X), LVPED508016 (NT/NW)

Funciones

La carcasa del dispositivo:

  • Aísla los contactos principales

  • Ayuda a proteger al usuario ante los efectos del arco

  • Proporciona soporte para:

    • Mecanismo

    • Unidad de control

    • Auxiliares

    • Conexión de alimentación

  • Soporta la tensión térmica y la tensión electrodinámica generadas en los cortocircuitos

Factores de degradación

La carcasa puede degradarse debido a los siguientes factores:

  • Entorno sucio o polvoriento

  • Humedad

  • Temperatura ambiente alta

  • Descargas

  • Tensiones debidas a corrientes de cortocircuito altas

Peligros potenciales

Un mantenimiento periódico de la carcasa puede ayudar a evitar riesgos potenciales y las consecuencias que se indican en la tabla siguiente.

Peligro

Consecuencia

Lesiones personales

Daños materiales

Arco eléctrico

Lesiones graves o incluso la muerte

Resistencia de aislamiento de la carcasa demasiado baja y tensión de impulso

Descarga eléctrica

Descarga perjudicial

Degradación de la unidad de corte

Corriente de cortocircuito alta

Degradación de la unidad de corte

Acción preventiva

En la tabla siguiente se enumeran los procedimientos de mantenimiento preventivo que deben llevarse a cabo para mantener la carcasa del dispositivo en buen estado.

Programa de mantenimiento

Acción preventiva

Procedimiento

Mantenimiento preventivo rutinario del usuario final

Comprobación del estado general del dispositivo.

Dispositivo NII_Z_1

Dispositivo NII_1_1

Dispositivo NII_ZA_1

Mantenimiento preventivo de fabricante

Medición de la resistencia de aislamiento.

Póngase en contacto con su representante de servicios Schneider Electric.

Para obtener más información consulte los Programas de mantenimiento preventivo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?