Maintenance du système de communication
Fonctions
Le système de communication permet la transmission de données entre l'appareil et le contrôleur distant. Il peut être utilisé pour manœuvrer (ouvrir/fermer) l'appareil à distance.
Les équipes de maintenance, de production, de gestion et autres peuvent utiliser cette fonction pour gérer l'énergie et les actifs et pour surveiller la qualité du réseau électrique.
Dans les disjoncteurs MasterPacT MTZMasterPacT NT/NW, les données de l'appareil sont accessibles via le module à port ULP connecté à une interface de communication IFE ou IFM et un outil logiciel approprié tel que EcoStruxure Power Commission.
Facteurs de dégradation
Les facteurs susceptibles d'entraîner une dégradation du système de communication sont les suivants :
-
Vibrations
-
Perturbations par champ électromagnétique
-
Panne d'équipement et de logiciel
-
Modification de l'architecture du système de communication
Dangers potentiels
Une maintenance régulière du système de communication peut permettre d'éviter les risques potentiels et leurs conséquences décrits dans le tableau suivant.
Danger |
Conséquence |
|
---|---|---|
Blessure physique |
Dommages matériels |
|
Fonctionnement incorrect ou absence de fonctionnement (critique pour la sécurité) à cause d'informations erronées |
Mort ou blessure grave |
– |
Perte de communication |
– |
Fonctionnement inapproprié d'appareils, d'interfaces de communication ou de modules installés sur le réseau de communication |
Prise de décision incorrecte à cause d'informations erronées (état, mesure, intégrité) |
– |
Fonctionnement inapproprié d'appareils, d'interfaces de communication ou de modules installés sur le réseau de communication |
Gestion incorrecte du système entraînant des pertes financières |
– |
Fonctionnement inapproprié d'appareils, d'interfaces de communication ou de modules installés sur le réseau de communication |
Action préventive
Le tableau suivant répertorie les procédures de maintenance préventive à appliquer pour préserver le système de communication.
Programme de maintenance |
Action préventive |
Procédure |
---|---|---|
Maintenance préventive constructeur |
Vérifier la transmission des données sur l'interface Ethernet IFE ou l'interface Ethernet intégrée EIFE. Vérifier la transmission de données via le bus de communication |
Contactez votre technicien de maintenance Schneider Electric. |
Pour plus d'informations, voir la section Programmes de maintenance préventive.