如何维护通讯系统
功能
通讯系统用于在设备和远程控制器之间传输数据。该系统可用于远程操作(分闸/合闸)设备。
维护部门、生产部门、管理部门及其他部门可以利用此功能来管理电能和资产、监控电网质量。
在 MasterPacT MTZ 断路器中,可以使用连接到 通讯接口的 ULP 端口模块以及诸如 EcoStruxure Power Commission 软件的适当软件工具来访问设备数据。
退化因素
导致通讯系统退化的因素如下:
-
振动
-
电磁场干扰
-
设备和软件崩溃
-
通讯系统架构篡改
潜在危害
对通讯系统执行常规维护有助于避免下表中列出的潜在危害和后果。
|
危害 |
后果 |
|
|---|---|---|
|
人员伤害 |
设备损坏 |
|
|
由于误导信息导致操作不正确或不操作(与安全息息相关) |
死亡或严重伤害 |
– |
|
通讯丢失 |
– |
通讯网络上的设备、通讯接口或模块工作不正常 |
|
由于误导信息(状态、测量、运行状况)导致决策不正确 |
– |
通讯网络上的设备、通讯接口或模块工作不正常 |
|
因系统管理不正确导致财务损失 |
– |
通讯网络上的设备、通讯接口或模块工作不正常 |
预防性操作
下表列出了维护通讯系统所要执行的预防性维护程序。
|
维护计划 |
预防性操作 |
过程 |
|---|---|---|
|
制造商预防性维护 |
检查通过 IFE 以太网接口或 EIFE 嵌入式以太网接口进行的数据传输。 |
请联系 Schneider Electric 服务代表。 |
有关更多信息,请参阅预防性维护计划。