Influence de l'humidité sur le vieillissement

@TW: used in Maintenance Guides: DOCA0305 (MTZ with Mic Act), DOCA0099 (MTZ with Mic X), LVPED508016 (NT/NW)

Humidité relative

Influence

Aspect

Conséquences

Corrosion des métaux d’autant plus rapide lorsqu’associée à un polluant (gaz corrosif, sel, chlore, etc.).

Apparition de :

  • rouille rouge sur le fer

  • rouille blanche sur le zinc

  • dépôt bleu sur le cuivre

  • dépôt noir sur l'argent

  • Augmentation des frottements

  • Risque de rupture mécanique entraînant le non-fonctionnement des mécanismes.

  • Augmentation de la résistance des contacts (pinces et contacts de puissance)

Dégradation des qualités diélectriques des plastiques

Présence de trace blanchâtre sur boîtier

Risque de réduction de l’isolement

Dégradation des constituants électroniques, en particulier sur les composants CMS ou composants argentés.

Le phénomène est aggravé en présence du gaz corrosif H2S (hydrogène sulfuré)

  • Non visible

  • Apparition de dendrites sur les cartes électroniques

Court-circuitage de circuits entraînant le non-fonctionnement des fonctions de protection, mesure, signalisation, communication de l’unité de contrôle

Dégradation des constituants électroniques en particuliers sur les circuits cuivre non vernis.

  • Non visible

  • Erosion des pistes cuivre

  • Oxydation des pattes métalliques des composants et boîtiers métalliques.

  • Oxydation des pattes des circuits intégrés montés sur support

  • Risque de défaillance par court-circuit ou circuit ouvert sur les composants électroniques

  • Casse des pattes composants à ras des boîtiers.

  • Mauvais contact au niveau des supports de circuits intégrés

Dégradation des opto-électroniques

Risque de perte de transmission de données

Recommandations

Les recommandations de maintenance et d'installation en fonction de l'humidité relative sont indiquées dans le tableau suivant :

Humidité relative

Description

Recommandations de maintenance

Recommandations d'installation

≤ 70 %

Taux d’humidité relatif généralement rencontré dans les zones continentales ou tempérées. Ce taux est généralement diminué dans le tableau grâce à l'échauffement. Aucune dégradation importante n'a été observée à ce taux.

Maintenance préventive

Aucune recommandation particulière

70 % à 85 %

Taux d’humidité relatif généralement rencontré dans les zones du littoral. Possibilité d'apparition de condensation sur pièces froides et accélération de la rouille.

  • Effectuer des contrôles périodiques plus fréquents.

  • Il est conseillé de mesurer la résistance d'isolement (tenue diélectrique) tous les cinq ans.

Aucune recommandation particulière

> 85 %

  • Taux d’humidité relatif généralement rencontré dans les zones tropicales ou dans certaines usines (ex. : papeterie).

  • Risque accru de condensation et de rouille pouvant entraîner des difficultés de débrochage des appareils et des dysfonctionnements d’ouverture et de fermeture de l’appareil.

  • Effectuer des contrôles périodiques plus fréquents.

  • Surveiller l’apparition de trace de rouille sur les parties métalliques.

  • Mesure de l'isolement impératif tous les 2 ans.

Prévoir l’installation de résistances chauffantes dans le tableau.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?