相对湿度对老化的影响
相对湿度
影响 |
外观 |
结果 |
---|---|---|
在存在污染物(例如,腐蚀性气体、盐、氯)的情况下,金属表面的腐蚀会加快。 |
外观:
|
|
塑料的绝缘性能退化。 |
外壳上出现白色痕迹 |
绝缘性能可能降低 |
电子部件(尤其是 SMC 和镀银部件)性能退化。 当存在 H2S 腐蚀性气体(硫化氢)时,这种现象更为严重。 |
|
发生电路短路,进而导致控制单元保护、测量、指示和通信功能失效 |
电子部件(尤其是未涂漆的铜电路)性能退化。 |
|
|
光电子部件性能退化。 |
– |
可能发生数据传输故障 |
建议
根据相对湿度给与的维护和安装建议见下表:
相对湿度 |
描述 |
维护建议 |
安装建议 |
---|---|---|---|
≤ 70% |
这种级别的相对湿度通常出现在大陆性气候带和温带。在配电盘中,由于存在内部温升,相对湿度级别一般较低。在该相对湿度级别下,性能退化不明显。 |
预防性维护 |
无特殊建议 |
70% 至 85% |
这种级别的相对湿度通常出现在近水域地带。在低温部件上可能出现冷凝水,生锈会加快。 |
|
无特殊建议 |
> 85% |
|
|
在配电盘中安装加热电阻器。 |