Influencia de la humedad relativa en el envejecimiento
Humedad relativa
Influencia |
Representación |
Consecuencias |
---|---|---|
Corrosión de las superficies metálicas que se acelera cuando existe alguna partícula contaminante (por ejemplo, gas corrosivo, sal o cloro). |
Aparición de:
|
|
Deterioro de las cualidades dieléctricas de los plásticos. |
Marcas blancas en la carcasa |
Posible riesgo de reducción del aislamiento |
Deterioro de los componentes eléctricos, especialmente los SMC y los componentes con revestimiento de plata. Este fenómeno empeora por la presencia de gas corrosivo H2S (sulfuro de hidrógeno). |
|
Cortocircuito de los circuitos, que da como resultado una ausencia de funcionamiento de las funciones de protección, medición, señalización y comunicación de la unidad de control |
Deterioro de los componentes electrónicos, especialmente de los circuitos de cobre no barnizados. |
|
|
Degradación de los componentes optoelectrónicos |
– |
Posible fallo en la transmisión de datos |
Recomendaciones
En la siguiente tabla se definen las recomendaciones de mantenimiento e instalación según la humedad relativa:
Humedad relativa |
Descripción |
Recomendaciones de mantenimiento |
Recomendaciones de instalación |
---|---|---|---|
≤70 % |
Nivel de humedad relativa propio normalmente de zonas continentales y templadas. El nivel es generalmente inferior en los paneles de conmutación debido al aumento de la temperatura interna. A este nivel no se observa ningún deterioro importante. |
Mantenimiento preventivo |
Ninguna recomendación en particular |
Del 70 % al 85 % |
Nivel de humedad relativa propio normalmente de zonas cercanas al mar. Posible aparición de condensación en las partes frías y aceleración de la oxidación. |
|
Ninguna recomendación en particular |
>85 % |
|
|
Instale resistencias calefactoras en el panel de conmutación. |