测量仪屏幕菜单

所有测量仪屏幕均已根据其功能进行了逻辑分组。通过首先选择包含有测量仪屏幕的第 1 级(顶级)菜单即可访问任何可用的屏幕。

您可以通过测量仪的前面板查看参数值,配置参数,执行需量复位,执行指示灯检查和查看测量仪信息。可以通过按下前面板上的向上、向下和确认按钮完成各项功能。

您可以通过测量仪的前面板查看参数值,配置参数,执行需量复位,执行指示灯检查和查看测量仪信息。可以通过按下前面板上的向左、向上、向下和确认按钮完成各项功能。

您可以通过测量仪的前面板查看参数值、配置参数、执行电能复位(EM1250H 和 EM1220H)、执行指示灯检查和查看测量仪信息。可以通过按下前面板上的向左、向上、向下和确认按钮完成各项功能。

根据测量仪所处的模式,这些按钮操作的结果也不同:

  • 显示模式(默认):查看参数测量

  • 设置模式:配置参数

  • 诊断模式:确认前面板显示屏指示灯在工作,并查看测量仪信息(例如测量仪型号、固件版本等)

  • 诊断模式:确认前面板显示屏 LCD 在工作,并查看测量仪信息(例如测量仪型号、固件版本等)

  • 清除模式:复位测量

  • 复位模式:复位测量

  • 锁定模式:锁定或解锁屏幕

本节介绍了各种模式内的前面板导航。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?