Menús de pantalla de la central de medida
Con el panel frontal del medidor puede ver los valores de los parámetros, configurarlos, realizar restablecimientos de demanda, hacer comprobaciones de indicadores LED y ver la información sobre el medidor. Cada una de estas funciones se puede realizar con los botones arriba, abajo y OK del panel frontal.
Con el panel frontal del medidor puede ver los valores de los parámetros, configurarlos, realizar restablecimientos de demanda, hacer comprobaciones de indicadores LED y ver la información sobre el medidor. Cada una de estas funciones se puede realizar con los botones izquierda, arriba, abajo y OK del panel frontal.
Con el panel frontal del medidor puede ver los valores de los parámetros, configurarlos, realizar restablecimientos de energía (EM1250H y EM1220H), hacer comprobaciones de indicadores LED y ver la información sobre la central de medida. Cada una de estas funciones se puede realizar con los botones izquierda, arriba, abajo y OK del panel frontal.
Estos botones realizan diferentes acciones según el modo en el que se encuentre el medidor:
-
Modo de presentación (predeterminado): Ver las mediciones de los parámetros.
-
Modo de configuración: Configurar un parámetro.
-
Modo de diagnóstico: Verificar que los indicadores LED del panel frontal funcionan y visualizar información de la central de medida (por ejemplo, el modelo de central de medida, la versión del firmware, etc.).
-
Modo de diagnóstico: Verificar que el LCD de visualización del panel frontal funciona y visualizar información de la central de medida (por ejemplo, el modelo de central de medida, la versión del firmware, etc.).
-
Modo de eliminación: Restablecer mediciones.
-
Modo de restablecimiento: Restablecer las mediciones.
-
Modo de bloqueo: Bloquear o desbloquear una pantalla.
Esta sección describe la navegación del panel frontal en cada uno de los diferentes modos.