常见危险说明元素
注 |
---|
DO NOT MAKE ANY CHANGES TO THIS TOPIC
THE CHANGES TO THIS TOPIC IS MANAGED VIA COMMON CONTENT
CHANGE PROCESS. REFER TO https://schneider-electric.app.box.com/folder/49532687642
|
主要安全措施序言,危险,应避免的项目和后续步骤
任何安装、接线、测试和维修的执行都必须符合所有当地和全国性的电气规范。
序言
危险说明
应避免的事项说明
请穿戴好人员保护设备 (PPE),并遵守电气操作安全规程。请参考 NFPA 70E、CSA Z462 或其他当地标准。
对设备进行操作或者在设备内操作之前,请关闭该装置和将该装置安装在其内的设备的所有电源。
务必使用额定电压值正确的电压感应设备,以确认所有电源均已关闭。
除非经检测确认,否则应假定通信和 I/O 接线为危险的带电设备。
切勿将本设备用于关键控制或涉及人员、动物、财产或设备保护的装置。
切勿将本设备用于关键控制或涉及人员、动物、财产或设备保护的装置。
切忌仅依赖于显示屏上或软件中显示的数据确定该设备是否正确运行或遵从所有适用标准。
请勿仅凭软件报告中显示的数据来确定系统是否工作正常或符合所有适用的标准和要求。
切忌将显示屏上或软件中显示的数据用作合理工作场所实践或设备维护的替代物。
在可能的情况下,禁用未使用的端口/服务和默认帐户,以最大程度地减少恶意入侵的途径。
将联网设备置于多层网络防护下(例如,防火墙、网段及网络入侵检测和保护)
采用网络安全最佳实践(例如︰最低权限、分割责任),以帮助防止未经授权的泄露、丢失或修改数据和日志,或中断服务。
当人身或设备安全依赖于控制电路的工作时,不要将 ION 设备或软件用于这样的关键控制或保护应用中。
连接或激活模拟互感器前,请确保把模拟输入配置为正确的电压或电流模式。
执行介电(高压)测试或绝缘测试之前,请断开设备的所有输入和输出接线。
如果已配置为 DHCP 服务器,请勿将 Com'X 以太网端口连接至局域网。
切勿将 CT 或 LPCT 安装在其面积超过设备内任何横截面布线空间 75% 的设备中。
切勿在可能堵塞通风口的位置或断路器电弧排气通道上安装 CT 或 LPCT。
切勿使用 2 类接线方法安装 CT 或 LPCT 或将其连接到 2 类设备。请参考 NFPA 70。