Ortak tehlike ifadeleri unsurları

-
NOT
DO NOT MAKE ANY CHANGES TO THIS TOPIC
THE CHANGES TO THIS TOPIC IS MANAGED VIA COMMON CONTENT CHANGE PROCESS. REFER TO https://schneider-electric.app.box.com/folder/49532687642

Güvenlik mesajlarınızda bu ortak tehlike mesajlarını, tehlike ifadelerini ve sakınma maddelerini kullanın.

Ana emniyet önlemleri başlangıcı, tehlikeler, sakınma maddeleri ve sonraki adımlar

Montaj, kablo bağlantıları, test ve servis işlemlerinin tüm yerel ve ulusal elektrik kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

  1. Ekipman üzerinde ya da içinde çalışmaya başlamadan önce bu cihaza ve bağlı olduğu ekipmana elektrik veren tüm kaynakları kapatın.

  2. Gücün tamamen kapalı olduğunu doğrulamak için daima uygun bir nominal voltaj algılama cihazı kullanın.

Başlangıçlar

Parolanızı unutursanız, ölçüm cihazını yeniden yapılandırılmak üzere fabrikaya geri göndermeniz gerekir. Bu durumda cihaz fabrika varsayılan değerlerine sıfırlanır ve kayıtlı tüm veriler kaybolur.

Tehlike ifadeleri

ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK TEHLİKESİ

Veri Kaybı

Amaç Dışı Kullanım

Kurtarılamaz parola

Yanlış veri sonuçları

Ekipmanda hasar

Kalıcı biçimde kilitli cihaz

Sistem kullanılabilirliğinin, bütünlüğünün ve gizliliğin tehlikeye atılması

IP ADRESİ ÇAKIŞMASI

Sakınma ifadeleri

Uygun Kişisel Koruyucu Ekipman (PPE) kullanın ve emniyetli elektrikle çalışma uygulamalarına uyun. NFPA 70E, CSA Z462 ya da diğer yerel standartlara bakın.

Ekipman üzerinde ya da içinde çalışmaya başlamadan önce bu cihaza ve bağlı olduğu ekipmana elektrik veren tüm kaynakları kapatın.

Gücün tamamen kapalı olduğunu doğrulamak için daima uygun bir nominal voltaj algılama cihazı kullanın.

İletişim ve G/Ç kablolarını, aksi belirlenene kadar tehlikeli olarak kabul edin.

Cihazın maksimum değerlerini aşmayın.

Voltaj Transformatörünün (VT) ikincil terminallerine kısa devre yaptırmayın.

Akım Transformatörünün (CT) ikincil terminallerini açmayın.

CT’lerin ikincil devrelerini topraklayın.

Cihazı, kritik kontrol ya da insanların, hayvanların, malların ya da ekipmanların korunması için kullanmayın.

Pozitif topraklamayı (toprak), bu cihaza gelen güç kaynaklarını açmadan önce bağlayın.

Bu ölçüm cihazı sadece topraklamalı sabit elektrik bağlantılarına kalıcı olarak takılı bir cihaz olarak kullanılabilir.

Bu ekipmana gelen gücü açmadan önce tüm cihazları, kapıları ve kapakları yerine takın.

Cihazı, kritik kontrol ya da insanların, hayvanların, malların ya da ekipmanların korunması için kullanmayın.

Cihazın güç kaynağının, cihazınızın güç kaynağı spesifikasyonlarına uygun olduğunu kontrol edin.

Yapılandırmadan önce veri günlüğünün içeriklerini kaydedin.

Bu cihazın düzgün çalışıp çalışmadığını ya da yürürlükteki tüm standartlara uygun olup olmadığını belirlemek için sadece ekranda ya da yazılımda verilen verilere güvenmeyin.

Sistemin düzgün çalışıp çalışmadığını ya da yürürlükteki tüm standartlara ve gereksinimlere uygun olup olmadığını belirlemek için sadece yazılımda gösterilen raporlara güvenmeyin.

Ekranda ya da yazılımda gösterilen verileri, düzgün iş yeri uygulamaları ve ekipman bakımının yerini alacak şekilde kullanmayın.

Yazılımda gösterilen verileri, düzgün iş yeri uygulamaları ve ekipman bakımının yerini alacak şekilde kullanmayın.

İlgili cihazların ve ION Setup’ın doğru yapılandırıldığından emin olun.

Alarmınızın düzgün biçimde yapılandırıldığını onaylayın.

Yalnızca korumasız fişli CAT5/5e/6/6a kabloları kullanın.

Yalnızca korumasız CAT5/5e UTP Ethernet kabloları kullanın.

Bir sıfırlama gerçekleştirmeden önce ölçüm cihazınızın verilerini kaydedin.

Cihazınızın kullanıcı adı ve parola bilgilerini güvenli bir yere kaydedin.

Maksimum opsiyon modülü sayısını aşmayın.

Cihazla iletişim kurmak ve yapılandırmak için yeterli erişim olanağı sağladığınızdan emin olun.

Cihazınıza üretici yazılımı sürümü ya da bir şablon yüklemeden önce tüm önemli verilerin kaydedildiğinden emin olun.

Yapılandırmadan önce veri günlüğünün içeriklerini kaydedin.

Cihaz ayarlarına ve bilgilerine yetkisiz erişimlerin önlenmesine yardımcı olmak için varsayılan parolaları değiştirin.

Kötü amaçlı saldırı yollarını en aza indirmek için mümkünse kullanılmayan portları/hizmetleri ve varsayılan hesapları devre dışı bırakın.

Ağa bağlı cihazları, birden fazla siber savunma aracının (güvenlik duvarları, ağ segmentasyonu ve ağ izinsiz giriş algılaması ve koruması) korumasına alın.

Veri ve günlüklerin izinsiz biçimde ortaya çıkmasına, kaybolmasına, değiştirilmesine ya da hizmet kesintilerinin önlenmesine yardımcı olmak için en iyi siber güvenlik uygulamalarını kullanın (örneğin: en az öncelik, görevlerin ayrılması).

Elektriğin kapalı olduğunu onaylamak için ölçüm cihazından gelen verileri kullanmayın.

Cihaz ya da ekipman üzerinde çalışmadan önce cihazdan izlenen sistem giden enjeksiyon kablosu bağlantısını kesin.

Asla harici bir sigorta ya da devre kesicide şöntleme yapmayın.

İnsan veya ekipman emniyetinin, kontrol devresinin işletilmesine bağlı olduğu kritik kontrol veya koruma uygulamaları için ION cihazlarını ya da yazılımları kullanmayın.

Analog transdüktörü bağlamadan ya da etkinleştirmeden önce analog girişin doğru voltaj ya da akım moduna yapılandırıldığından emin olun.

IT sisteminizin uyumlu bir yalıtım izleme cihazına sahip olduğundan emin olun.

Dielektrik (hi-pot) ya da Megger testleri yapmadan önce cihazın tüm giriş ve çıkış kablolarının bağlantısını kesin.

Bu cihaz üzerinde çalışmadan önce tüm elektrik ve ölçüm kablolarının bağlantısını kesin.

DHCP sunucusuna yapılandırıldıysa, yerel alan ağına bir Com'X Ethernet portu bağlamayın.

Do not open the device case.

Do not attempt to repair any components of the device.

Yalnızca bu cihaz ile kullanımı onaylanan Düşük Güç Akım Transformatörleri (LPCT’ler) kullanın.

Ölçüm cihazı düşük voltaj LPCT terminallerine CT ikincil sinyallerini bağlamayın.

Ekipmana, ekipmandaki herhangi bir kesit alanının kablo bölgesinin %75’ini geçen CT’ler ya da LPCT’ler takmayın.

Havalandırma açıklıklarının kapanabileceği alanlara ya da devre kesici ark havalandırma alanlarına CT’ler ya da LPCT’ler takmayın.

CT ya da LPCT’leri Sınıf 2 kablolama yöntemlerini kullanarak takmayın ya da bu cihazları Sınıf 2 ekipmanlara bağlamayın. NFPA 70’e bakın.

CT ya da LPCT ikincil iletkenleri, canlı devrelere temas etmeyecek şekilde korumaya alın.

İlgili Kurulum Sayfasının Kablolama bölümündeki yönergeleri izleyin.

Cihaz ayarlarına ve bilgilerine yetkisiz erişimlerin önlenmesine yardımcı olmak için varsayılan parolaları/şifreleri değiştirin.

Ekranın üst köşesinde bir İngiliz anahtarı simgesi belirirse veya Meter Status altındaki değer “OK” değilse bu cihazı kullanmayın.

Sonuç ifadelerine dikkat edin (tüm diğer mesaj türleri, otomatik olarak doldurmaya uygun olmayabilir)

Bu talimatlara uygun hareket edilmemesi veri kaybıyla sonuçlanabilir.

Note used in Safety Precautions

NOT: İletişim ve birden fazla cihaza bağlı G/Ç kablo bağlantıları için IEC 60950-1’ya bakın.
NOT: See IEC 60364-4-41 for more information on protection against electrical shock.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?