Elementos de indicaciones de peligro habituales
NOTA |
---|
NO REALIE CAMBIOS EN ESTE TEMA
LOS CAMBIOS DE ESTE TEMA SE GESTIONAN A TRAVÉS DEL
PROCESO DE CAMBIOS DE CONTENIDO COMÚN. CONSULTE https://schneider-electric.app.box.com/folder/49532687642
|
Principales precauciones previas de seguridad, peligros, puntos de prevención y pasos posteriores
La instalación, el cableado, la comprobación y la puesta en servicio deben llevarse a cabo de acuerdo con todos los reglamentos locales y nacionales en materia de electricidad.
Preambles
Si olvida la contraseña, deberá devolver la central de medida para su reconfiguración en fábrica, proceso por el que se restablecerá el dispositivo a los ajustes predeterminados y se eliminarán todos los datos registrados.
Indicaciones de peligro
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO DE ARCO
Resultados de datos imprecisos
Dispositivo bloqueado permanentemente
Posible merma de la disponibilidad, la integridad y la confidencialidad del sistema
Indicaciones de prevención
Utilice un equipo de protección individual (EPI) adecuado y siga las prácticas de seguridad para trabajos eléctricos. Consulte las normas NFPA 70E y CSA Z462 u otras normas locales aplicables.
Apague todas las fuentes de alimentación del dispositivo y del equipo en el que está instalado antes de realizar cualquier trabajo en el equipo.
Utilice siempre un voltímetro de rango adecuado para confirmar que el equipo está apagado por completo.
Suponga que los cableados de comunicaciones y E/S contienen tensiones peligrosas hasta que se determine lo contrario.
No supere los valores nominales máximos de este dispositivo.
No cortocircuite los terminales secundarios del transformador de tensión (TT).
No abra los terminales secundarios del transformador de intensidad (TI).
Conecte a tierra el circuito secundario de los TI.
No utilice este dispositivo para funciones de control críticas o para la protección de personas, animales, bienes materiales o equipos.
Conecte el terminal de tierra de protección antes de encender cualquier fuente de alimentación del dispositivo.
Esta central de medida solamente se puede utilizar como dispositivo instalado de manera permanente con conexiones eléctricas permanentes, incluida una toma de tierra.
Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de encender el equipo.
No utilice este dispositivo para funciones de control críticas o para la protección de personas, animales, bienes materiales o equipos.
Verifique que la fuente de alimentación del dispositivo cumple las especificaciones que le corresponden.
Guarde el contenido del registro de datos antes de configurarlo.
No confíe únicamente en los datos mostrados en la pantalla o en el software para determinar si el dispositivo funciona correctamente o si cumple con todas las normas vigentes.
No se guíe exclusivamente por los datos mostrados en los informes del software para determinar si el sistema funciona de manera correcta o cumple la totalidad de las normas y los requisitos aplicables.
No utilice los datos mostrados en la pantalla o en el software como sustitutos de las prácticas de trabajo o del mantenimiento del equipo adecuados.
No utilice los datos mostrados en el software en sustitución de prácticas laborales adecuadas o un correcto mantenimiento del equipo.
Verifique que los dispositivos asociados e ION Setup se han configurado correctamente.
Confirme que la alarma está bien configurada.
Utilice únicamente cables de categoría 5/5e/6/6a con conectores sin blindar.
Utilice únicamente cables Ethernet de par trenzado sin blindar de categoría 5/5e.
Guarde los datos de la central de medida antes de realizar cualquier restablecimiento.
Anote la información de usuario y las contraseñas del dispositivo en una ubicación segura.
No supere el número máximo de módulos opcionales.
Asegúrese de que el acceso al dispositivo es suficiente para poder comunicarse con este y configurarlo.
Asegúrese de hacer una copia de todos los datos importantes antes de cargar firmware o plantillas en el dispositivo.
Guarde el contenido del registro de datos antes de configurarlo.
Cambie las contraseñas predeterminadas para ayudar a prevenir accesos no autorizados a la configuración y la información del dispositivo.
Desactive los puertos/servicios no utilizados y las cuentas predeterminadas, de ser posible, para reducir al mínimo las vías de acceso de ataques malintencionados.
Sitúe los dispositivos en red tras varias capas de ciberseguridad (como firewalls, segmentación de redes y sistemas de detección y protección frente a accesos no autorizados a redes).
Observe buenas prácticas en materia de ciberseguridad (por ejemplo: privilegio mínimo, separación de obligaciones) para contribuir a prevenir la revelación, la pérdida o la modificación no autorizadas de datos y registros, la interrupción de servicios o los funcionamientos imprevistos.
No utilice los datos procedentes de la central de medida para confirmar que la alimentación está apagada.
Desconecte el cable de inyección que va desde el dispositivo hasta el sistema supervisado antes de realizar tareas en el dispositivo o equipo.
No desvíe un fusible externo o un interruptor automático.
No utilice dispositivos o software ION en aplicaciones de control o protección críticos en las que la seguridad de las personas o de los equipos dependa del funcionamiento del circuito de control.
Asegúrese de que la entrada analógica está configurada para el modo de tensión o intensidad correcto antes de conectar o activar el transductor analógico.
Asegúrese de que el sistema sin conexión a tierra posee un dispositivo de supervisión de aislamiento compatible.
Desconecte todos los cables de entrada y salida del dispositivo antes de realizar pruebas dieléctricas (de rigidez) o de megóhmetro.
Desconecte todo el cableado de potencia y medición antes de trabajar con este dispositivo.
No conecte el puerto Ethernet de un servidor de energía Com'X a una red de área local si dicho puerto está configurado como servidor DHCP.
No abra la carcasa del dispositivo.
No intente reparar ningún componente del dispositivo.
Utilice únicamente transformadores de intensidad de baja potencia (LPCT) cuyo uso haya sido aprobado para este dispositivo.
No conecte las señales secundarias del TI y a los terminales de baja tensión del LPCT de la central de medida.
No instale TI o LPCT en equipos si superan el 75 % del espacio de cableado en cualquier sección transversal del equipo.
No instale TI o LPCT en zonas en las que la entrada de ventilación pueda verse obstruida o en zonas de venteo del arco del interruptor.
No instale TI o LPCT usando métodos de cableado de Clase 2 ni los conecte a equipos de Clase 2. Consulte la norma NFPA 70.
Proteja los conductores secundarios del TI o LPCT para garantizar que no entran en contacto con circuitos energizados.
Siga las instrucciones de la sección de Cableado de la hoja de instalación correspondiente.
Cambie las contraseñas/los códigos de acceso predeterminados para ayudar a prevenir accesos no autorizados a la configuración y la información del dispositivo.
No use el dispositivo
si la pantalla muestra en la esquina superior un icono de llave inglesa o si el valor que aparece bajo Estado no es "OK".
Atienda a las indicaciones de consecuencia (el resto de tipos de mensaje tienen el inconveniente de rellenarse automáticamente)
El incumplimiento de estas instrucciones puede ocasionar la pérdida de datos.
El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la pérdida de acceso al dispositivo.