Ölçüm cihazı ekran menüleri

Tüm ölçüm cihazı ekranları, işlevlerine göre mantıksal biçimde gruplandırılmıştır. Tüm kullanılabilir ölçüm cihazı ekranlarına, önce ekranın bulunduğu Seviye 1’i (üst seviye) seçerek erişebilirsiniz.

Ölçüm cihazı ön panelinde parametre değerlerini görebilir; parametreleri yapılandırabilir; talep sıfırlamaları yapabilir; LED kontrolleri gerçekleştirebilir ve ölçüm cihazı bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. Bu işlevlerin hepsi, ön panelde Yukarı, Aşağı ve OK (Tamam) düğmelerine basılarak gerçekleştirilebilir.

Ölçüm cihazı ön panelinde parametre değerlerini görebilir; parametreleri yapılandırabilir; talep sıfırlamaları yapabilir; LED kontrolleri gerçekleştirebilir ve ölçüm cihazı bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. Bu işlevlerin hepsi, ön panelde Sola, Yukarı, Aşağı ve OK (Tamam) düğmelerine basılarak gerçekleştirilebilir.

Ölçüm cihazı ön panelinde parametre değerlerini görebilir; parametreleri yapılandırabilir; enerji sıfırlamaları yapabilir (EM1250H ve EM1220H); LED kontrolleri gerçekleştirebilir ve ölçüm cihazı bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. Bu işlevlerin hepsi, ön panelde Sola, Yukarı, Aşağı ve OK (Tamam) düğmelerine basılarak gerçekleştirilebilir.

Bu düğmelerin kullanılması, ölçüm cihazının moduna bağlı olarak farklı sonuçlar ortaya çıkartır:

  • Görüntüleme modu (varsayılan): parametre ölçümlerini gösterir.

  • Ayar modu: bir parametreyi yapılandırır

  • Tanılama modu: ön panel LED’lerinin düzgün çalıştığını kontrol eder ve ölçüm cihazı bilgilerini (ör. ölçüm cihazı modeli, bellenim sürümü vb.) gösterir.

  • Tanılama modu: ön panel LCD’sinin düzgün çalıştığını kontrol eder ve ölçüm cihazı bilgilerini (ör. ölçüm cihazı modeli, bellenim sürümü vb.) gösterir.

  • Silme modu: ölçümleri sıfırlar

  • Sıfırlama modu: ölçümleri sıfırlar

  • Kilitleme modu: bir ekranı kilitler ya da kilitli ekranı açar

Bu bölümde, her moddaki ön paneli kullanarak gezinme sistemi açıklanmaktadır.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?