Página Diagnostics

La página Diagnostics le permite verificar la vista de la información de la central de medida.

Para visualizar los parámetros de Diagnostics:

  1. Desde la página Home, utilice las teclas Arriba o Abajo para desplazarse hasta Maintain.
  2. Pulse OK.
  3. Pulse las teclas Arriba o Abajo para desplazarse hasta la página Diagnostics.
  4. Pulse OK.
  5. Pulse las teclas Arriba o Abajo para desplazarse hasta el siguiente parámetro de Diagnostics.
  6. Pulse la tecla Izquierda para salir.

Desplazamiento por Diagnostics:

PM1230H / PM1225H

DM6200H / EM1220H / EM1250H

Nombre en pantalla

Descripción

Indica que la pantalla funciona correctamente.

Número de serie

Muestra el número de serie de la central de medida, por ejemplo, .0500005174.

Modelo de central de medida

Muestra el número de modelo de la central de medida.

Versión de sistema operativo

Muestra el número de versión del sistema operativo, por ejemplo, SO 1.00.0.

Versión de RS

Muestra el número de versión de restablecimiento (código de arranque), por ejemplo, RS 1.00.0.

Diag Error

Muestra los códigos de error de la central de medida para fines de diagnóstico.

Comm

Muestra el código de error de comunicación.

1, 19200, Even

Muestra la ID, la velocidad en baudios y paridad.

On Hours

Muestra el periodo durante el cual la fuente de alimentación auxiliar de la central de medida permanece encendida, con independencia de las entradas de tensión e intensidad.

Power Fails

Muestra el número de veces que se interrumpe la alimentación.

System Edits

Muestra el recuento de ediciones del sistema.

Lst Edt Time

Muestra la última hora de edición.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?