Tanılama sayfası

Tanılama kısmında, görünüm ölçüm cihazı bilgisini doğrulayabilirsiniz.

Tanılama parametrelerini görüntülemek için:

  1. Ana sayfada Yukarı ya da Aşağı düğmelerini kullanarak Maintain (Bakım) kısmına gidin.
  2. OK (Tamam) tuşuna basın.
  3. Diagnostics (Tanılama) sayfasına geçmek için Yukarı ya da Aşağı düğmesine basın.
  4. OK (Tamam) tuşuna basın.
  5. Bir sonraki Diagnostics (Tanılama) parametresine ilerlemek için Yukarı ya da Aşağı düğmesine basın.
  6. Çıkmak için Sol düğmesine basın.

Tanılama navigasyonu:

PM1230H / PM1225H

DM6200H / EM1220H / EM1250H

Ekrandaki adı

Tanım

Ekranın doğru çalıştığını gösterir.

Seri numarası

Ölçüm cihazının seri numarasını gösterir; örneğin 0500005174.

Ölçüm Cihazı Modeli

Ölçüm cihazının model numarasını gösterir.

OS Sürümü

İşletim sistemi sürüm numarasını gösterir, örneğin OS 1.00.0.

RS Sürümü

Sıfırlama (açılış kodu) sürüm numarasını gösterir; örneğin RS 1.00.0

Tanılama Hatası

Ölçüm cihazının tanı amaçlı hata kodlarını gösterir.

İletişim

İletişim hata kodunu gösterir.

1, 19200, Çift

ID, BAUD, Parite bilgilerini gösterir.

Açık Olduğu Saatler

Voltaj ve akım girişlerinden bağımsız olarak, güç ölçüm cihazının yardımcı beslemesinin açık olduğu süreyi gösterir.

Güç Kesintileri

Kontrol gücünün kesilme sayısını gösterir.

Sistem Düzenlemeleri

Sistem düzenleme sayısını gösterir.

Son Düzenleme Zamanı

Son düzenleme zamanını gösterir.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?