Kilitleme / kilidi açma

Kilitleme, ölçüm cihazı ekranını varsayılan ekrana ayarlamanızı sağlar. Ekran kilitliyken diğer diğer ekranlara kaydırabilirsiniz. Manuel kaydırma bırakıldıktan 4 dakika sonra ölçüm cihazında varsayılan (kilit) ekran gösterilir.

Ölçüm cihazı ekranını kilitleme / kilidi açma

Ölçüm cihazının gösterilen ekranı ve düğmeleri, herhangi bir ekranı kilitlemenize ya da kilidini açmanıza olanak tanır.

Bir ölçüm cihazı ekranını kilitlemek / kilidini açmak için:

  1. Bir ölçüm cihazı ekranını kilitlemek ya da kilidini açmak için 2 saniye boyunca Yukarı ve Aşağı düğmelerine birlikte basılı tutun.

NOT:

Yalnızca ekran parametrelerini kilitleyebilirsiniz.

Bir ölçüm cihazı ekranı kilitli olduğunda Setup (Ayar) ya da Clear (Sil) komutu giremezsiniz.

Ekran kilitleme / kilit açmada düğmelerin işlevleri

Mod Düğme İşlev
Kilitleme / kilidi açma Bir ölçüm cihazı ekranını kilitlemek ya da kilidini açmak için 2 saniye boyunca Yukarı ve Aşağı düğmelerine birlikte basılı tutun.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?