QGH1336305-05

Analog yük çubuğu

  • Ekranın sağ tarafındaki 12 LED ile tam ölçeğe göre % cinsinden toplam yükün gösterimi.

  • Her LED’in yükün %10’unu gösterdiği bir çubuk grafik.

  • Yük çubuğu, toplam yükün bulunmasında yardımcı olur. Toplam yükü hesaplamak için yanan LED’leri sayın ve 10 ile çarpın.

Yük yüzdesi ve çubuk grafik gösterimi

Yük yüzdesi Çubuk grafik gösterimi
%10’dan az LED yanmaz.
%10 ile %40 arasında Sarı LED yanar.
%50 ila %80 arasında Yükün kabul edilebilir durumda olduğunu ve daha fazla artırılmaması gerektiğini göstermek için yeşil LED yanar.
%80’in üzerinde Yükün izin verilen limiti aştığını ve tehlikeli olduğunu göstermek için kırmızı LED yanar.

Göstergeler

Kilo, Mega ve negatif

Kilo: Yandığında, gösterilen değerin Kilo (103) ölçeğinde olduğunu belirtir. 10.000, 10.00 K ve 1000, 1000 olarak gösterilir.
Mega: Yandığında, gösterilen değerin Mega (106) ölçeğinde olduğunu belirtir. 10.000 K 10.00 M ve 1000 K, 1000 K olarak gösterilir.
Giga: Kilo ve Mega birlikte yandığında gösterilen değer Giga (109) ölçeğindedir. 10.000 M, 10.00 G ve 1000 M, 1000 M olarak gösterilir.

Negatif: Yandığında negatif bir değeri gösterir.

  • VAR (reaktif güç), çalışma kadranına bağlı olarak negatif değeri gösterir.

  • Akım ters çevrildiğinde: W (aktif güç) ve PF (güç faktörü), negatif değer gösterir.

Ondalık nokta ölçeklemesi

Giga (M+K), Mega (M), Kilo (K) ve ondalık nokta ölçeklemesi - RMS, Akım, Voltaj ve Enerji

RMS Değeri Gösterge
0,001’den az K, M OFF, 0.000 gösterir
9999’den az K, M OFF
9999’dan yüksek K ON, M OFF
9999 K’dan yüksek M ON, K OFF
9999 M’den yüksek Giga (K + M göstergeleri AÇIK)
9999 G’ye kadar Giga
9999 G’dan yüksek Ekranda Hi gösterilir

RMS değerleri dört basamaklıdır. Enerji değerleri, üç kesir basamağı dahil olmak üzere sekiz basamaklıdır (5+3). Ölçüm cihazının kullanabileceği maksimum sayı RMS için 9.999 G ve enerji değerleri için 99.999,999 G’dir.

Güç ölçüm cihazının enerji değerleri, Verilen (Şebeke) ya da Verilen (Alternatif Kaynak) ya da Toplam (Şebeke + Alternatif Kaynak) enerji 99.999,999 G’ye ulaştığında taşma durumuna gelir. Bu durum, ölçüm cihazında programlanan PT (VT) ve CT oranlarına bağlıdır.

Giga (M+K), Mega (M), Kilo (K) ve ondalık nokta ölçeklemesi - Güç

RMS Değeri Gösterge
0,001’den az K, M OFF, 0.000 gösterir
9999’den az K ON, M OFF
9999’dan yüksek K OFF, M ON
9999 K’dan yüksek M ON, K ON
9999 M’den yüksek Giga (K + M göstergeleri AÇIK)
9999 G’ye kadar Giga
9999 G’dan yüksek Ekranda Hi gösterilir

RMS değerleri dört basamaklıdır.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?