QGH1336305-05

Komut arayüzü

Komut arayüzü, Modbus protokolünü kullanarak belirli komutlar göndermek suretiyle elektrik ölçüm cihazını yapılandırmanızı sağlar. Ölçüm cihazı komutları, sonuçlar ve veri türleri için online Modbus kayıt listesine bakın.

UYARI
Amaç Dışı Kullanım
Cihazı, kritik kontrol ya da insanların, hayvanların, malların ya da ekipmanların korunması için kullanmayın.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.

  Komut bloğu Korumalı komut arayüzü Korumasız komut arayüzü
Kayıt numarası Kayıt numarası
A

Komut

5000

5250

B

Semafor

5001

5251 (Yok sayılır)

C

Parametreler

5002 - 5124

5252 - 5374

  Ölçüm cihazı sonuçları Kayıt numarası Kayıt numarası
D

Durum

5125

5375

E

Sonuç

5126

5376

F

Veri

5127 - 5249

5377- 5499

  • A: Komut kaydı için bir ölçüm cihazı komutu girin.

  • B: Semafor kaydında, korumalı komut arayüzünü kullanırken size verilen semaforu girin (bkz. “Korumalı Komut Arayüzünün Kullanılması”). Semafor kaydı, korumasız komut arayüzünde kullanılamaz.

  • C: Parametreler kaydında, ölçüm komutu için tüm parametreleri girin.

  • D: Durum kaydı, güç ölçüm cihazı bir komut aldığında 0 gösterir. Komut tamamlandığında, durum kaydı komut kaydı ile aynı değeri gösterir.

  • E: Sonuç kaydı, bir komutun başarılı olup olmadığını, başarısız olduysa hangi hatanın oluştuğunu gösterir.

    F: Veri kaydı, başarılı bir komutun çalıştırılan parametrelerini ve başarısız bir komutun veri türüne bağlı olarak geçersiz parametreleri gösterir.

Korumalı ve korumasız olmak üzere iki komut arayüzü bulunmaktadır ve bunlar ilerleyen bölümlerde açıklanmaktadır.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?