QGH1336305-05

DM sayfası (sadece PM1130H)

DM parametrelerini görüntülemek için:

  1. Ana sayfada Yukarı ya da Aşağı düğmesini kullanarak DM’ye ilerleyin.
  2. OK (Tamam) tuşuna basın.
  3. Bir sonraki DM parametresine ilerlemek için Yukarı ya da Aşağı düğmesine basın.
  4. Çıkmak için Sol düğmesine basın.
Ekrandaki adı Tanım
d.W Aktif güç için son talep değerini gösterir.
d.VA Görünen güç için son talep değerini gösterir.
d.VAR Reaktif güç için son talep değerini gösterir.
Rd Talep değerinin artışını gösterir.
tR Kalan süreyi gösterir, örneğin dd:ss
NOT: Kalan süre, 2 basamak Dakika ve 2 basamak Saniye şeklinde gösterilir.
md.u Şebeke için maks. talep değerini gösterir.
md.oc Şebeke için maks. talep gerçekleşme süresini gösterir.
md.G Alternatif kaynak için maks. talebi gösterir.
md.oc Alternatif kaynak için maks. talep gerçekleşme süresini gösterir, örneğin ssssss:dd
NOT: Maks. talep gerçekleşme süresi, 6 basamak Saat ve 2 basamak Dakika şeklinde gösterilir.
NOT: Demand (Talep) ayarında seçilen güç türüne bağlı olarak DM sayfası DM W, DM VA ya da DM VAR gösterir.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?