QGH1336305-05

Tanılama (Diag) ekran menüleri

Diag (Tanı) kısmında, ön panel LED’lerini kontrol edebilir ve ölçüm cihazı bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

Ölçüm cihazının ekranı ve düğmeleri, Diag (Tanı) kısmında gezinmenize olanak tanır.

Diag (Tanı) ekranlarını görüntülemek için aşağıdaki adımları uygulayın:

  1. Ana sayfada Yukarı ya da Aşağı düğmelerini kullanarak Maintain (Bakım) kısmına gidin.
  2. OK (Tamam) tuşuna basın.
  3. Yukarı ya da Aşağı düğmelerini kullanarak Diag (Tanı) kısmına ilerleyin.
  4. OK (Tamam) tuşuna basın.
  5. Aşağı düğmesine basarak bir sonraki Diag (Tanı) ekranına ilerleyin.
  6. Çıkmak için Sol düğmesine basın.

PM1130H / EM6438H ölçüm cihazı Diag (Tanı) menüleri

Aşağıda, ölçüm cihazının ekranında gösterilen Diag (Tanı) parametrelerinin bir listesi gösterilmektedir.

Diag (Tanı) parametreleri

Ekranlar Tanım

Tüm LED’ler yanar

Diag (Tanı) ekranına girdiğinizde ön paneldeki tüm LED’ler yanar. Bu durum, ön panel LED’lerinin ve ekranın düzgün çalıştığını gösterir.

  • Her satırda dört tane sekiz (8888), dört tane ondalık noktası (....) , negatif göstergeler(-), M ve K göstergeleri yanar.

  • Tüm Yük çubuğu LED’leri ve Enerji LED’leri yanar.

Seri numarası

Ölçüm cihazının seri numarasını gösterir; örneğin SL1200005174.

NOT: Yardım almak için Teknik Destek ile iletişim kurduğunuzda sayacınızın seri numarası bilgisinin hazır olduğundan emin olun.

Ölçüm Cihazı Modeli

Ölçüm cihazının model numarasını gösterir.

OS sürümü

İşletim sistemi sürüm numarasını gösterir, örneğin OS 1.00.0.

RS sürümü

Sıfırlama (açılış kodu) sürüm numarasını gösterir; örneğin RS 1.00.0

Tanı hata kodu

Ölçüm cihazının tanı amaçlı hata kodlarını gösterir. Örneğin: 0041, enerji darbe çıkışının Fazla Çalışmasını gösterir.

İletişim hata kodu

Ölçüm cihazının iletişim hatalarını gösterir.

ID, BAUD, Parite

Ölçüm cihazının birim kimliğini, baud hızını ve parite değerlerini gösterir.

Ölçüm cihazının Açık Olduğu Saat Sayısı

Ölçüm cihazının (yardımcı / kontrol gücü AÇIK) açık olduğu süreyi gösterir.

Güç kesintileri

Güç kesintisi sayacını gösterir.

Kurulum düzenleme *

Yapılan kurulum düzenlemesi sayısını gösterir.

Son düzenleme zamanı *

Kurulum düzenlemesinin son düzenleme zamanını görüntüler.

Diag (Tanı) ekranını görüntüleme düğme işlevleri

Mod Düğme İşlev
Diag (Tanı) menüsü

Bir sonraki ekrana geçmek için.

Bir önceki ekrana geçmek için.

Diag (Tanı) ekranından çıkmak için Sol düğmesine basın.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?