诊断页面

在诊断中,您可以验证查看测量仪信息。

若要查看诊断参数:

  1. 主页中,使用向上向下按钮导航至 Maintain
  2. 确定
  3. 向上向下按钮导航至 Diagnostics 参数。
  4. 确定
  5. 向上向下按钮导航至下一个 Diagnostics 参数。
  6. 向左按钮退出。

诊断的导航:

PM1230H / PM1225H

DM6200H / EM1220H / EM1250H

显示屏上的名称

描述

指示显示屏工作正常。

序列号

显示测量仪序列号,例如 0500005174。

测量仪型号

显示测量仪型号。

OS Version

显示操作系统版本号,例如 OS 1.00.0。

RS Version

显示复位(启动代码)版本号,例如 RS 1.00.0。

Diag Error

显示测量仪的诊断错误代码。

通讯

显示通讯错误代码。

1, 19200, Even

显示 ID、波特率、奇偶校验。

On Hours

显示电力参数测量仪开启辅助电源的期间,无论电压和电流输入。

Power Fails

显示控制电源中断的次数。

System Edits

显示系统编辑次数。

Lst Edt Time

显示最后一次编辑时间。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?