Menús de pantalla de la central de medida

Todas las pantallas de la central de medida se agrupan en base a principios lógicos según sus funciones. Se accede a cualquier pantalla disponible de la central seleccionando en primer lugar la pantalla de nivel 1 (nivel superior) que la contiene.

Con el panel frontal del medidor puede ver los valores de los parámetros, configurarlos, realizar restablecimientos de demanda, hacer comprobaciones de indicadores LED y ver la información sobre el medidor. Cada una de estas funciones se puede realizar con los botones arriba, abajo y OK del panel frontal.

Con el panel frontal del medidor puede ver los valores de los parámetros, configurarlos, realizar restablecimientos de demanda, hacer comprobaciones de indicadores LED y ver la información sobre el medidor. Cada una de estas funciones se puede realizar con los botones izquierda, arriba, abajo y OK del panel frontal.

Con el panel frontal del medidor puede ver los valores de los parámetros, configurarlos, realizar restablecimientos de energía (EM1250H y EM1220H), hacer comprobaciones de indicadores LED y ver la información sobre la central de medida. Cada una de estas funciones se puede realizar con los botones izquierda, arriba, abajo y OK del panel frontal.

Estos botones realizan diferentes acciones según el modo en el que se encuentre el medidor:

  • Modo de presentación (predeterminado): Ver las mediciones de los parámetros.

  • Modo de configuración: Configurar un parámetro.

  • Modo de diagnóstico: Verificar que los indicadores LED del panel frontal funcionan y visualizar información de la central de medida (por ejemplo, el modelo de central de medida, la versión del firmware, etc.).

  • Modo de diagnóstico: Verificar que el LCD de visualización del panel frontal funciona y visualizar información de la central de medida (por ejemplo, el modelo de central de medida, la versión del firmware, etc.).

  • Modo de eliminación: Restablecer mediciones.

  • Modo de restablecimiento: Restablecer las mediciones.

  • Modo de bloqueo: Bloquear o desbloquear una pantalla.

Esta sección describe la navegación del panel frontal en cada uno de los diferentes modos.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?