Paramètre d’instantané

  1. Sélectionnez Maint > Régl.
  2. Entrez le mot de passe de configuration (« 0 » par défaut), puis appuyez sur OK.
  3. Naviguez jusqu’à Capturer.
  4. Appuyez sur Capt.. L’écran Instantané apparaît.
  5. Appuyez sur Modif pour sélectionner l’heure de l’instantané au format HH:MM.
  6. Appuyez sur «+» pour incrémenter le chiffre actif dans la plage 0-9.
  7. Appuyez sur ◄ pour entrer le caractère sélectionné et passer au caractère de gauche.
  8. Continuez jusqu’à ce que toutes les valeurs aient été sélectionnées, puis appuyez sur OK.
    • Appuyez sur Oui pour accepter les modifications et revenir à l’écran précédent.

    • Appuyez sur Non pour conserver la configuration actuelle et revenir à l’écran précédent.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?