Datenprotokoll einrichten
Verwenden Sie ION Setup für die Konfiguration der Datenprotokollierung.
| HINWEIS |
|---|
|
Datenverlust
Speichern Sie die Inhalte des Datenprotokolls,
bevor Sie es konfigurieren.
Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen kann
zu Datenverlust führen.
|
- Starten Sie ION Setup und öffnen Sie Ihr Messgerät im Einrichtungsmodus (). Anweisungen hierzu finden Sie in der ION Setup-Hilfe.
- Doppelklicken Sie auf Data Log #1.
- Richten Sie die Häufigkeit der Protokollierung und die zu protokollierenden Messwerte bzw. Daten ein.
- Klicken Sie auf Send, um die Änderungen
im Messgerät zu speichern.
Parameter
Werte
Beschreibung
Status Enable, Disable Stellen Sie diesen Parameter auf Aktivierung bzw. Deaktivierung der Datenprotokollierung im Messgerät ein. Interval 15 Minuten, 30 Minuten, 60 Minuten Wählen Sie einen Zeitwert für die Einstellung des Protokollierungsintervalls aus. Channels Die für die Protokollierung verfügbaren Elemente hängen vom Messgerättyp ab. Wählen Sie in der Spalte „Available“ ein aufzuzeichnendes Element aus und klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem doppelten Rechtspfeil, um das Element in die Spalte „Selected“ zu verschieben.
Um ein Element zu entfernen, wählen Sie es in der Spalte „Selected“ aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem doppelten Linkspfeil.