Configurar el registro de datos
Utilice ION Setup para configurar el registro de datos.
| AVISO |
|---|
|
Data Loss
Save the contents of the data log
before configuring it.
Failure to follow these instructions can result
in data loss.
|
- Inicie ION Setup y abra su central de medida en el modo de pantallas de configuración (). Consulte la Ayuda de ION Setup para obtener instrucciones.
- Haga doble clic en Data Log #1.
- Configure la frecuencia de registro y las mediciones/los datos que desea registrar.
- Haga clic en Send para guardar los
cambios realizados en la central de medida.
Parámetro
Valores
Descripción
Status Enable, Disable Configure este parámetro para activar o desactivar el registro de datos en la central de medida. Interval 15 minutos, 30 minutos, 60 minutos Seleccione un valor de tiempo para establecer la frecuencia de registro. Channels Los elementos que pueden registrarse varían dependiendo del tipo de central de medida. Seleccione un elemento para su registro desde la columna “Available”, y a continuación haga clic en el botón de doble flecha derecha para desplazar el elemento a la columna “Selected”.
Para eliminar un elemento, selecciónelo en la columna “Selected” y haga clic en el botón de doble flecha izquierda.