设置数据日志
您可选择在数据日志中记录
2 个项目,并可选择这些值的更新频率(记录间隔)。
使用 ION Setup 可配置数据记录。
| 注意 |
|---|
|
Data Loss
Save the contents of the data log
before configuring it.
Failure to follow these instructions can result
in data loss.
|
- 启动 ION Setup 并在设置屏幕模式下()打开测量仪。有关说明,请参见 ION Setup 帮助。
- 双击 Data Log #1。
- 设置记录频率和要记录的测量值∕数据。
- 单击 Send 将更改保存至测量仪。
参数
数值
描述
Status Enable, Disable 设置此参数以启用或禁用测量仪中的数据记录功能。 Interval 15 分钟、30 分钟、60 分钟 选择设置记录频率的时间值。 Channels 根据测量仪类型的不同,可记录的项目会有所不同。 从“Available”列中选择要记录的项,然后单击双向右箭头按钮,将该项目移动到“Selected”列。
要删除某个项目,请从“Selected”列中选择此项目,然后单击双向左箭头按钮。