注意事项内容

它包含所有不同的内容,可以放入用户手册的注意事项部分。注:您可以使用 NoticeElementsToCopy 文件将各部分复制到您的注意事项文件中。

写入说明:

  • 安装信息:包含 UL 信息,仅用于安装工作表。包括标题。复制整个部分。

  • FCC:将 FCC 作为一部分添加到您的注意事项主题中,并输入 FCC 作为标题。为 A 类 B 类复制 sectiondiv 。如果 设备为发射器(例如,无线设备),则复制有意辐射体声明的 sectiondiv(无新标题)。如果设备具有调制解调器(无新标题),则复制 FCC 第 68 部分的 sectiondiv 。

  • 加拿大工业部:将 Industry Canada(加拿大工业部)作为一个部分添加,并输入 Industry Canada(加拿大工业部)作为标题。如果该文件将以英语法语出版,则复制英语的 sectiondiv;如果不是,则必须同时要复制法语的 sectiondiv,以便将其包括在英语用户手册中。

  • 内置调制解调器的网络兼容性通告:如果设备有调制解调器则包括。复制整个部分。

  • R&TTE:仅在适用于您的设备时包括。在您的注意事项文件中添加一个部分,并输入 FCC 作为标题。复制第一段,在您的注意事项文件中添加另一段,并手动输入适用于您的设备的国家代码,然后复制第三段。

安装信息

本产品的安装、连接和使用必须遵循现行标准和/或安装法规的要求。

如果使用本产品的方式不是制造商指定的方式,产品提供的保护功能可能会受损。

将本产品纳入其中的任何系统的安全性,由该系统的组装/安装人员负责。

FCC

本设备已经过充分测试,结果表明其符合 FCC 规定第 15 部分对 A 类数字设备的限制。这些限制旨在合理防范本设备在商业环境中运行时的有害干扰。本设备生成、使用并且会辐射射频能量,如果不依据说明手册安装和使用,可能会对无线电通讯造成有害干扰。本设备在住宅区运行可能会导致有害干扰,此时要求用户自担费用纠正该干扰。

已警告用户,未获得 Schneider ElectricSiemens Industry 明确批准的任何更改或修改,可能会使用户无法操作设备。

本数字设备遵从 CAN ICES-3(A)/NMB-3(A) 标准。

本设备已经过充分测试,结果表明其符合 FCC 规定第 15B 部分对 A 类数字设备的限制。这些限制旨在合理防范本设备在商业环境中运行时的有害干扰。本设备生成、使用并且会辐射射频能量,如果不依据说明手册安装和使用,可能会对无线电通讯造成有害干扰。本设备在住宅区运行可能会导致有害干扰,此时要求用户自担费用纠正该干扰。

已警告用户,未获得 Schneider ElectricSiemens Industry 明确批准的任何更改或修改,可能会使用户无法操作设备。

本数字设备遵从 CAN ICES-3(A)/NMB-3(A) 标准。

本设备已经过充分测试,结果表明其符合 FCC 规定第 15 部分对 B 类数字设备的限制。这些限制旨在针对有害干扰,为住宅设施提供合理保护。本设备生成、使用并且可辐射射频能量,如果不按照说明安装和使用,可能对无线电通信造成有害干扰。但是,不保证在具体的安装使用中不会发生干扰。如果通过打开和关闭本设备,确定本设备确实对收音机或电视机接收造成有害干扰,则建议用户尝试采用以下措施中的一种来消除干扰:

  • 重新调整接收天线的方向或位置。

  • 增大设备和接收器的间距。

  • 将本设备连接到与接收器电源插座不在同一电路上的插座。

  • 咨询经销商或有经验的收音机/电视技术员寻求帮助。

已警告用户,未获得 Schneider ElectricSiemens Industry 明确批准的任何更改或修改,可能会使用户无法操作设备。

本数字设备遵从 CAN ICES-3 (B) /NMB-3(B) 标准。

本设备符合为一般人群规定的 FCC 辐射暴露限制。安装此设备时,必须与所有人保持至少 20 厘米的间隔距离,且不能与任何其他天线或发射器放在一起或一起工作。

本设备符合 FCC 规则第 68 部分以及经过终端附件管理委员会 (ACTA) 批准的各项要求。设备侧面的标签中包含多项信息,其中有产品识别码,美国格式为:AAAEQ##TXXXX。如果要求,必须将此号码提供给电话公司。

本设备使用以下通用服务订购代码 (“USOC”) 插孔:RJ11。

用于将本设备连接到场地布线和电话网络的插头和插孔,必须符合适用的 FCC 第 68 部分规则以及经过 ACTA 批准的各项要求。本产品随附了一条符合规定的电话线以及模块化插头或符合规定的模块化插孔。

REN 用于确定可连接至电话线的设备数量。电话线上的 REN 过高可能会导致设备在来电呼叫时没有响铃。在大多数区域(但并非所有区域),REN 的总数不应超过五 (5.0) 个。要确定可以连接至一条线路的设备数(由 REN 总数确定),请联系当地电话公司。本产品的 REN 数量在产品识别码中,识别码的美国格式为:AAAEQ##TXXXX。## 代表的数位是不带小数点的 REN 数量(例如,03 表示 REN 的值为 0.3)。

如果本设备(带有内置调制解调器的数字电力参数测量仪)对电话网络造成损害,电话公司将提前通知您可能会暂时中止为您提供服务。如果提前通知不可行,电话公司会尽快地通知您。此外,还将告知您,如果您认为有必要,您有权向 FCC 提出投诉。

电话公司可能会对设施、设备、操作或程序进行更改,这可能会影响本设备的运行。如果发生这种情况,电话公司将提前发出通知,便于您做出必要的改动以保持不间断的服务。

如果您在使用本设备(带有内置调制解调器的数字电力参数测量仪)时遇到问题,请拨打 615-287-3400 联系 Schneider ElectricSiemens Industry。如果此设备对电话网络造成损害,电话公司可能会要求您断开此设备的连接,直到问题得到解决。

此设备中没有用户可维修的部件。

连接到同线电话业务的费用根据各州费率收取。有关信息,请联系州公用事业委员会、公共服务委员会或公司委员会。

如果您的场地有专门布线的报警设备连接到电话线,请确保此带有内置调制解调器的数字电力参数测量仪的安装不会使造成的报警设备失效。如果您对什么会导致报警设备失效有疑问,请咨询您的电话公司或合格的安装人员。

加拿大工业部

根据加拿大工业部的规定,此无线电发射器只能在使用经过加拿大工业部批准用于发射器的天线类型和最大增益(或更小)的情况下运行。为了减少对其他用户的潜在无线电干扰,选择天线类型及其增益时,等效全向辐射功率 (e.i.r.p) 不应超过成功进行通讯所需的值。

此设备符合加拿大工业部免执照 RSS 标准。操作应遵循以下两个条件:(1) 本设备不得造成有害干扰,以及 (2) 本设备必须接收任何干扰,包括可能导致意外操作的干扰。

本设备符合为一般人群规定的加拿大工业部 FCC 辐射暴露限制。安装此设备时,必须与所有人保持至少 20 厘米的间隔距离,且不能与任何其他天线或发射器放在一起或一起工作。

Conformément à la régement d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une et d'un type et d'un gain maximum(ou inférieur)apprové pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'tension des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que puissance isotrope rayonnée équivalente(p.i.r.e.)ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante。

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio explets de license。L'exploitation est autorisée aux deux conditions suvantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Le présent appareil est conforme aux niveaux limites d'exposition RF aux personnes définies par Industrie Canada. L'appareil doit etre installé afin d'offir une distance de séparation d'au moins 20cm avec l'utilasateur, et ne doit pas etre installé à proximité ou etre utilities en consuction avec une autenne ou un auteremetteur.

内置调制解调器的网络兼容性通告:

除澳大利亚和新西兰外,配备有此选项的测量仪内置调制解调器与世界上大多数国家/地区的电话系统兼容。在某些国家使用可能需要修改内部调制解调器的初始化字符串。如果在您的电话系统上使用该调制解调器发生问题,请联系 Schneider ElectricSiemens Industry Technical Support

R&TTE

本设备符合针对以下授权国家/地区的 R&TTE(无线电设备和电信终端设备)指令的各项要求:

(Enter list of country codes here)

R&TTE 符合性声明可从以下网址获取:www.se.comwww.usa.siemens.com/pds

开源软件组件

Schneider ElectricSiemens Industry 产品随附第三方开发的某些开源软件组件(统称为“OSS”)。有关详细信息,请参阅本文档中的“开源软件组件”部分。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?