设置速率
您可以利用速率设置屏幕设置不同的速率参数。
- 导航到。
- 输入设置密码(默认为“0”),然后按确认。
- 导航至。
- 移动光标指向要修改的 或,然后按编辑。
- 移动光标指向要修改的或,然后按编辑。
- 根据需要修改参数,然后按确定。
- 按向上箭头并按是保存更改。
- 按向上箭头退出。
参数 数值
描述
标签 速率 1/速率 2
示例:二氧化碳排放,电能成本
您可以使用 ION Setup 编辑标签。 通道 无、有功电能流出、有功电能流入、有功电能流出+流入、无功电能流出、无功电能流入、无功电能流出+流入、视在电能流出、视在电能流入、视在电能流出+流入 从列表中选择通道。 因数每 (k__h) 0.000 至 99999.999 可以编辑的系数范围为 0.000 至 99999.999。 要使用 ION Setup 配置费率,请参见 ION Setup 在线帮助或 ION Setup“Device Configuration Guide”(可以到 www.se.comwww.usa.siemens.com/pds 下载)中的“PM2000 series meter”主题。