Rate einstellen
- Navigieren Sie zu .
- Geben Sie das Einrichtungspasswort (Voreinstellung ist „0“) ein und drücken Sie dann auf OK.
- Navigieren Sie zu .
- Verschieben Sie den Cursor so, dass er auf Edit. oder zeigt, und drücken Sie dann auf
- Verschieben Sie den Cursor so, dass er auf Edit. oder zeigt, und drücken Sie dann auf
- Ändern Sie den Parameter nach Bedarf und drücken Sie auf OK.
- Drücken Sie auf den Aufwärtspfeil und dann auf Yes, um Ihre Änderungen zu speichern.
- Zum Verlassen des Menüs drücken Sie den Aufwärtspfeil.
Parameter Werte
Beschreibung
Label Rate1/Rate2
Beispiel: CO2-Emission, Energiekosten
Sie können die Bezeichnung mit ION Setup bearbeiten Channel None, Active Del, Active Rec, Active Del + Rec, Reactive Del, Reactive Rec, Reactive Del + Rec, Apparent Del, Apparent Rec, Apparent Del + Rec Wählen Sie einen Kanal aus der Liste aus. Factor per (k__h) 0,000 bis 99999,999 Sie können den Faktorwert auf einen Wert zwischen 0,000 und 99999,999 einstellen. Informationen zur Konfiguration der Rate mit ION Setup finden Sie im Thema „PM2000 series meter“ der ION Setup-Online-Hilfe oder im Handbuch „ION Setup device configuration guide“, das unter www.se.com heruntergeladen werden kann.