设置时钟
利用时钟设置屏幕,您能够设置测量仪的日期和时间。
- 导航至 。
- 输入设置密码(默认为“0”),然后按确定。
- 导航至 .
- 移动光标指向您要修改的参数,然后按编辑。
- 根据需要修改参数,然后按确定。
- 按是保存更改。
- 移动光标指向您要修改的下一个参数,按编辑进行更改,然后按确定。
- 按向上箭头退出。
- 按是保存更改。
参数 数值
说明
日期 日∕月∕年、月∕日∕年、年∕月∕日 使用屏幕上显示的格式来设置当前日期,其中 DD = 日,MM = 月,YY = 年。 时间 时:分:秒(24 小时制)、时:分:秒上午或下午 使用 24 小时格式设置当前的 UTC (GMT) 时间。 表计时间 格林尼治时间、本地 选择 GMT 以显示当前的 UTC(格林尼治标准时区)时间。要显示本地时间,将此参数设置为“本地”,然后使用“GMT 偏差(小时)”显示相应时区的本地时间。 要使用 ION Setup 配置时钟,请参见 ION Setup 在线帮助或 ION Setup 《Device Configuration Guide》(可以到 www.se.comwww.usa.siemens.com/pds 下载)中的“PM2000 series meter”主题。