控制电源(辅助电源)中断事件

对于符合 MID/MIR 标准的型号。

当测量仪处于关闭状态并接通控制电源时,或者当测量仪处于打开状态且重启控制电源时:

  • 如果已启用 4 位数的 MID/MIR/计费锁定,则表示控制电源断开的图标在屏幕的右上角闪烁。

  • 当测量仪处于开启状态且控制电源电压低于运行范围时,测量仪在关闭之前记录上次断开事件及其时标。

  • 当测量仪处于关闭状态而接通控制电源时,测量仪在上电之后记录上次通电事件及其时标。

  • 当多个事件与控制电源中断事件一起发生时,控制电源中断事件图标将优先于所有其他图标闪烁。

注: 测量仪仅显示损失数上次断开上次通电事件。仅可通过通讯读取最后 20 条控制电源中断事件日志(10 个断开和 10 个通电事件)。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?