Parámetros y funciones de configuración protegidos

La central de medida incorpora funciones y ajustes que no pueden modificarse cuando el consumo eléctrico está bloqueado. Para prevenir modificaciones en los ajustes y datos relativos al consumo eléctrico de la central de medida, no es posible editar determinadas funciones y parámetros una vez que el consumo eléctrico es bloqueado.

Parámetros de configuración protegidos

Configuraciones Estado protegido Descripción

Ajustes del sistema de alimentación

No es posible modificar ninguno de los ajustes del sistema de alimentación cuando la central de medida está bloqueada (por ejemplo, el tipo de sistema de alimentación, las conexiones del TT y el TI, los valores del primario y secundario del TT y el TI, la frecuencia del sistema y la rotación de fases).

NOTA: A fin de garantizar el cumplimiento de la  MID/MID, el Sistema de alimentación deberá establecerse en 3F4H estrella con tierra (en estrella trifásico de 4 hilos con conexión a tierra) o 3F3H triáng sin tierra (en triángulo trifásico de 3 hilos sin conexión a tierra).

Etiqueta de la central de medida

No es posible modificar la etiqueta de la central de medida cuando esta se encuentra bloqueada.

Ajustes de hora de la central de medida

No es posible modificar los ajustes de fecha de la central de medida cuando esta se encuentra bloqueada.

Recuento de impulsos de energía

El indicador LED de alarma/de impulsos de energía de los modelos compatibles con la  MID/MID está configurado de manera permanente para impulsos de energía y no puede deshabilitarse ni utilizarse para las alarmas. El resto de los parámetros de configuración del LED de impulsos de energía están también configurados permanentemente y no pueden modificarse.

Contraseña de restablecimiento de los valores de energía

No es posible modificar la contraseña de restablecimiento de los valores de energía cuando la central de medida se encuentra bloqueada.

Funciones protegidas

Una vez que se ha bloqueado la central de medida, se deshabilitan los siguientes restablecimientos:

  • Restablecimientos globales: Inicializacn. medidor (todos) y Energías

  • Restablecimientos individuales: Energía y Tarifa múltip

Para obtener una lista completa de las funciones y los ajustes protegidos, consulte la lista de registros Modbus de la central de medida, disponible en www.se.com.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?