Establecimiento de la contraseña de bloqueo

Puede cambiar la contraseña de bloqueo de la central de medida.
NOTA: No es posible cambiar la contraseña de bloqueo cuando el bloqueo está activo. Para modificar la contraseña, asegúrese de que el bloqueo está desactivado.

No podrá recuperar la contraseña de Bloq. en caso de perderla.

AVISO
Dispositivo bloqueado permanentemente
Anote la información de usuario y las contraseñas del dispositivo en una ubicación segura.
El incumplimiento de estas instrucciones puede ocasionar la pérdida de datos.

  1. Vaya a Mant > Config > HMI > Cntrsñ.
  2. Pulse el botón de flecha abajo para ir a la pantalla Contraseñas > Bloqueo del consumo eléctrico.
  3. Pulse Editar para seleccionar una contraseña.
  4. Pulse + para incrementar el dígito activo en una escala del 0 al -9.
  5. Pulse la flecha izquierda para desplazarse hasta el siguiente dígito a la izquierda.
  6. Continúe hasta que haya seleccionado todos los valores y, seguidamente, pulse OK para fijar la contraseña.
  7. Pulse para guardar los cambios.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?