Bloqueo y desbloqueo de la central de medida

Tras inicializar la central de medida, deberá bloquearla con el fin de cumplir los estándares estipulados en la MID/MIR.

Antes de bloquear la central de medida:

  • Asegúrese de haber completado toda la configuración necesaria.

  • Realice un restablecimiento de inicialización de la central de medida para borrar todos los datos previos acumulados de la central de medida.

No podrá recuperar la contraseña de Bloq. en caso de perderla.

AVISO
Dispositivo bloqueado permanentemente
Anote la información de usuario y las contraseñas del dispositivo en una ubicación segura.
El incumplimiento de estas instrucciones puede ocasionar la pérdida de datos.

  1. Vaya a Mant > Config > Med > Bloq..
  2. Pulse en Editar para activar o desactivar el bloqueo.
  3. Escriba su contraseña de bloqueo.
    NOTA: La contraseña predeterminada es 0000.
  4. Pulse + y - para desplazarse por Activo e Inactivo.
  5. Pulse OK para seleccionar la opción.
  6. Seleccione para confirmar la opción seleccionada y, a continuación, salga de la pantalla.
  7. Asegúrese de anotar y guardar la contraseña de Bloq. en una ubicación segura.
    Al activar el bloqueo, aparecerá un icono de bloqueo en el ángulo superior izquierdo de la pantalla.
    NOTA: Asegúrese de anotar y guardar la contraseña de Bloq. en una ubicación segura. No podrá recuperar la contraseña de Bloq. en caso de perderla.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?