Mises à niveau du logiciel embarqué

Les nouvelles versions du logiciel embarqué (firmware) et des fichiers de langue peuvent être téléchargées sur l’appareil via la liaison de communication.

Il est pour cela nécessaire d’installer le logiciel DLF3000, disponible sur www.se.com . DLF3000 est accompagné d’un fichier d’aide complet expliquant le fonctionnement du logiciel. Les versions les plus récentes du logiciel embarqué et des fichiers de langue sont également disponibles sur le site Web.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?