NNZ6555100IT-01

Schemi dimensionali

Gli schemi seguenti mostrano le dimensioni di tutte le gamme di sistemi PowerLogic™ DVR.

Unità PowerLogic DVR 380/400/415 Vca

Unità PowerLogic DVR 200/208/220 Vca

Bypass manuale 630 A

Bypass manuale 1250-2000 A

Bypass manuale 3200 A

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?