NNZ6555100IT-01

Sistema di messa a terra IT

Se si utilizza l'unità PowerLogic™ DVR in un sistema di messa a terra IT, è obbligatorio scollegare il cavo di messa a terra del filtro EMI su ogni unità master DVR (e slave, se utilizzati). I condensatori del filtro EMI collegati tra le fasi e la terra non sono conformi alla tensione che si verifica sul primo guasto di messa a terra tra fase e GND.

Un'estremità di questo cavo si trova sul morsetto di terra dell'unità PowerLogic™ DVR accessibile nella parte inferiore dello sportello sinistro (sportello centrale nei modelli 200/208/220 Vca) e l'altra estremità si trova sul morsetto di terra del filtro EMI, accessibile nella parte inferiore del pannello posteriore sinistro o pannello sinistro (pannello posteriore centrale nei modelli 200/208/220 Vca).

L'immagine seguente illustra in dettaglio il collegamento del cavo di messa a terra del filtro EMI nell'unità PowerLogic™ DVR.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?