Einführung

conref migration issue fixed
EcoStruxure Master-Baureihe

conref migration issue fixed
conref migration issue fixed
EcoStruxure ist eine IoT-fähige, offene und interoperable Plug&Play-Architektur und -Plattform von Schneider Electric für Haushalte, Gebäude, Rechenzentren, Infrastrukturen und Industrie. Innovation auf jeder Ebene von verbundenen Produkten bis hin zu Edge Control, Anwendungen, Analyselösungen und Diensten.

Überblick

Das PowerTag -System dient der Überwachung von Stromverteilerkästen über ein beliebiges Überwachungssystem.

Die Wireless-Geräte im PowerTag -System ermöglichen die Überwachung und Messung der Schaltanlagen über ein Modbus-TCP/IP-Kommunikationsnetzwerk.

Das PowerTag -System erfasst die Daten der Schaltanlagen in Echtzeit. Dadurch können energieeffiziente Ziele erreicht oder die Überwachung der Endlasten gewährleistet werden.

Das System umfasst die folgenden Komponenten:

  • PowerTag Link -Gateway

  • PowerTag Energy ●63

  • PowerTag Energy F160

  • PowerTag Energy Rope

  • PowerTag Energy M250/M630 für die Geräte ComPact NSX, ComPact INS und ComPact INV

  • PowerTag -Steuerungsmodule

  • HeatTag-Sensor

  • PowerTag Link -Display

Das System bietet die folgenden Vorteile und Funktionen:

  • Fernmessanwendungen

    • Überwachung von Phasenungleichgewicht

    • Überwachung von Leistungs- und Spannungsverlust

  • Energieverwaltung und -regelung

Das PowerTag Link -Gateway ist ein Wireless-Gateway, das alle Modbus-Register zur Messung und Überwachung von Daten über TCP/IP an ein beliebiges Überwachungssystem übermittelt.

Das PowerTag Link -Gateway ermöglicht die Überwachung des Schaltschranks über integrierte Webseiten für den lokalen Zugriff.

Diagramm der PowerTag -Systemarchitektur

Das PowerTag Link -Gateway verwaltet darüber hinaus Webseiten, die die Konfiguration von Einstellungen oder die Überwachung der Wireless-Geräte ermöglichen.

Der Kunde zeichnet verantwortlich für die Sicherheit der Netzwerke und Anlagen, in denen das PowerTag Link -Gateway implementiert wird.

WARNUNG
MÖGLICHE BEEINTRÄCHTIGUNG DER VERFÜGBARKEIT, INTEGRITÄT UND VERTRAULICHKEIT DES SYSTEMS
Ändern Sie das Standardpasswort bei der ersten Verwendung, um jeden unberechtigten Zugriff auf die Geräteeinstellungen, Steuerungen und Informationen zu unterbinden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Maximale Anzahl der Wireless-Geräte

Die maximale Anzahl der Wireless-Geräte, die in einem PowerTag -System konfiguriert werden können, ist vom Typ des Gateways abhängig.

  • PowerTag Link -Gateway (A9XMWD20):

    Mit dem PowerTag Link -Gateway können maximal 20 Geräte verbunden werden. Dazu gehört die Kombination von maximal fünf Wireless-Geräten, wie z. B. PowerTag -Steuerungsmodul, HeatTag-Sensor und PowerTag Link -Display.

    • Nur ein PowerTag Link -Display kann mit dem Gateway verbunden werden.

  • PowerTag Link HD-Gateway (A9XMWD100):

    Die maximale Anzahl der Geräte, die mit dem PowerTag Link HD-Gateway verbunden werden können, ist vom Typ der Wireless-Geräte abhängig.

    • Wenn nur PowerTag -Energiesensoren mit einem PowerTag Link -HD-Gateway verbunden werden, dürfen maximal 100 PowerTag -Energiesensoren eingesetzt werden.

    • Wenn verschiedene Typen von Wireless-Geräten mit einem PowerTag Link HD-Gateway verbunden werden, können maximal 95 Wireless-Geräte verwendet werden. Hierbei gilt:

      • Max. 94 PowerTag -Sensoren

      • und die Kombination von bis zu 15 Wireless-Geräten wie Steuerungsmodule ( PowerTag Control), HeatTag-Sensoren und einem PowerTag Link -Display.

    Die Höchstkonfiguration eines PowerTag -Systems mit einem PowerTag Link HD-Gateway kann wie folgt lauten:

    • Beispiel 1:

      100 PowerTag -Energiesensoren

    • Beispiel 2:

      • 94 PowerTag -Sensoren

      • 1 PowerTag Control-Modul

    • Beispiel 3:

      • 80 PowerTag -Sensoren

      • 13 PowerTag Control-Module

      • 1 HeatTag-Sensor

      • 1 PowerTag Link -Display

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?