DOCA0157ES-09

Introducción

Área principal EcoStruxure

EcoStruxure es el sistema de plataforma y arquitectura compatible con el IoT, de uso inmediato, abierto e interoperativo de Schneider Electric. Está disponible para hogares, edificios, centros de datos, infraestructuras e industrias. Innovación a todos los niveles, desde los productos conectados hasta el control perimetral, y las aplicaciones, los análisis y los servicios.

Descripción general

El sistema PowerTag se utiliza para supervisar la instalación de distribución eléctrica a través de cualquier sistema de supervisión.

Los dispositivos inalámbricos del sistema PowerTag permiten supervisar y medir los cuadros eléctricos a través de una red de comunicación Modbus TCP/IP.

El sistema PowerTag recopila los datos de los cuadros eléctricos en tiempo real. Al hacerlo, contribuye a alcanzar los objetivos de eficiencia energética o a supervisar cargas finales.

Este sistema consta de los siguientes elementos:

  • Pasarela PowerTag Link

  • PowerTag Energy ●63

  • PowerTag Energy F160

  • PowerTag Energy Rope

  • PowerTag Energy M250/M630 para dispositivos ComPact NSX, ComPact INS y ComPact INV

  • Módulos de control PowerTag

  • Sensor HeatTag

  • Módulo de visualización PowerTag Link

Este sistema ofrece los siguientes servicios y ventajas:

  • Aplicaciones para telemetría

    • Supervisión de desequilibrios de carga

    • Supervisión de pérdidas de potencia y caídas de tensión

  • Gestión de la energía y cumplimiento de normativas

La pasarela PowerTag Link es una pasarela inalámbrica que expone a través de TCP/IP todos los registros Modbus de datos de contadores y supervisión en cualquier sistema de supervisión.

La pasarela PowerTag Link proporciona supervisión del cuadro eléctrico a través de páginas web incorporadas para su acceso local.

Diagrama de arquitectura del sistema PowerTag

La pasarela PowerTag Link gestiona asimismo páginas web para la configuración de ajustes o la supervisión de dispositivos inalámbricos.

El cliente será el responsable de la seguridad de las redes y las instalaciones en las que se implemente la pasarela PowerTag Link.

ADVERTENCIA
RIESGO POTENCIAL PARA LA DISPONIBILIDAD, LA INTEGRIDAD Y LA CONFIDENCIALIDAD DEL SISTEMA
La primera vez que utilice el sistema, cambie las contraseñas predeterminadas para evitar el acceso no autorizado a la configuración, los controles y la información del dispositivo.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Número máximo de dispositivos inalámbricos

El número máximo de dispositivos inalámbricos que se pueden configurar en un sistema PowerTag depende del tipo de pasarela.

  • Pasarela PowerTag Link (A9XMWD20):

    El número máximo de dispositivos que se pueden conectar a la pasarela PowerTag Link es 20. Incluye la combinación de cinco dispositivos inalámbricos como máximo como el módulo de control PowerTag, el sensor HeatTag y la pantalla de PowerTag Link.

    • Solo se puede conectar una pantalla de PowerTag Link a la pasarela.

  • Pasarela PowerTag Link HD (A9XMWD100):

    El número máximo de dispositivos que se pueden conectar a la pasarela PowerTag Link HD depende del tipo de dispositivos inalámbricos.

    • Si solo se conectan sensores de energía PowerTag a una pasarela PowerTag Link HD, el número máximo de sensores de energía PowerTag es 100.

    • Si se conectan diferentes tipos de dispositivos inalámbricos a una pasarela PowerTag Link HD, el número máximo de dispositivos inalámbricos es de 95 con:

      • 94 sensores PowerTag como máximo

      • y la combinación de un máximo de 15 dispositivos inalámbricos, como módulos de PowerTag Control, sensores HeatTag y una pantalla PowerTag Link.

    La configuración máxima de un sistema PowerTag con una pasarela PowerTag Link HD puede ser la siguiente:

    • Ejemplo 1:

      100 sensores de energía PowerTag

    • Ejemplo 2:

      • 94 sensores PowerTag

      • 1 módulo de PowerTag Control

    • Ejemplo 3:

      • 80 sensores PowerTag

      • 13 módulos de PowerTag Control

      • 1 sensor HeatTag

      • 1 pantalla PowerTag Link

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?