DOCA0157IT-09

Introduzione

EcoStruxure Gamma Master

EcoStruxure è un'architettura e una piattaforma abilitata all'IoT di Schneider Electric, plug-and-play, aperta e interoperabile, in ambienti domestici, edifici, data center, infrastruttura e industrie. Innovazione in ogni livello dai prodotti connessi a Edge Control, app, analisi e servizi.

Panoramica

Il sistema PowerTag consente di monitorare le installazioni di distribuzione elettrica attraverso qualsiasi sistema di supervisione.

I dispositivi wireless nel sistema PowerTag consentono di monitorare e misurare i quadri elettrici tramite una rete di comunicazione Modbus TCP/IP.

Il sistema PowerTag raccoglie i dati dei quadri elettrici in tempo reale. contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi efficienti di energia o al monitoraggio dei carichi finali.

Questo sistema comprende:

  • Gateway PowerTag Link

  • PowerTag Energy ●63

  • PowerTag Energy F160

  • PowerTag Energy Rope

  • PowerTag Energy M250/M630 per dispositivi ComPact NSX, ComPact INS e ComPact INV

  • Moduli di controllo PowerTag

  • Sensore HeatTag

  • Display PowerTag Link

Questo sistema offre i vantaggi e i servizi seguenti:

  • Applicazioni di telemetria

    • Monitoraggio squilibrio del carico

    • Monitoraggio perdita di tensione e potenza

  • Regolazioni e gestione dell'energia

Il PowerTag Link è un gateway wireless che espone su TCP/IP tutti i registri Modbus di misurazione e monitoraggio dati in qualsiasi sistema di supervisione.

Il gateway PowerTag Link assicura il monitoraggio del quadro tramite pagine Web integrate per accesso locale.

Schema dell'architettura del sistema PowerTag

Il gateway PowerTag Link gestisce inoltre le pagine Web per configurare le impostazioni o monitorare i dispositivi wireless.

È di pertinenza del cliente la sicurezza delle reti e delle strutture in cui si utilizza il gateway PowerTag Link.

AVVERTIMENTO
POTENZIALE COMPROMISSIONE DI RISERVATEZZA, INTEGRITÀ E DISPONIBILITÀ DEL SISTEMA
Cambiare le password predefinite al primo utilizzo per evitare accessi non autorizzati a impostazioni, controlli e informazioni del dispositivo.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Numero max di dispositivi wireless

Il numero massimo di dispositivi wireless configurabili in un sistema PowerTag dipende dal tipo di gateway.

  • Gateway PowerTag Link (A9XMWD20):

    Il numero massimo di dispositivi collegabili al gateway PowerTag Link è 20. Comprende la combinazione di un massimo di cinque dispositivi wireless come modulo di controllo PowerTag, sensore HeatTag e display PowerTag Link.

    • È possibile collegare al gateway solo un display PowerTag Link.

  • Gateway PowerTag Link HD (A9XMWD100):

    Il numero massimo di dispositivi collegabili al gateway PowerTag Link HD dipende dal tipo di dispositivi wireless.

    • Se solo i sensori PowerTag Energy sono collegati a un gateway PowerTag Link HD, il numero massimo di sensori PowerTag Energy è 100.

    • Se a un gateway PowerTag Link HD sono collegati diversi tipi di dispositivi wireless, il numero massimo di dispositivi wireless è 95 con:

      • 94 sensori PowerTag max

      • e la combinazione di un massimo di 15 dispositivi wireless come moduli PowerTag Control, sensori HeatTag e un display PowerTag Link.

    La configurazione massima di un sistema PowerTag con gateway PowerTag Link HD può essere la seguente:

    • Esempio 1:

      100 sensori PowerTag Energy

    • Esempio 2:

      • 94 sensori PowerTag

      • 1 modulo PowerTag Control

    • Esempio 3:

      • 80 sensori PowerTag

      • 13 moduli PowerTag Control

      • 1 sensore HeatTag

      • 1 display PowerTag Link

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.