Introducción
conref migration issue
fixed
Área principal EcoStruxure
Descripción general
El sistema PowerTag se utiliza para supervisar la instalación de distribución eléctrica a través de cualquier sistema de supervisión.
Los dispositivos inalámbricos del sistema PowerTag permiten supervisar y medir los cuadros eléctricos a través de una red de comunicación Modbus TCP/IP.
El sistema PowerTag recopila los datos de los cuadros eléctricos en tiempo real. Al hacerlo, contribuye a alcanzar los objetivos de eficiencia energética o a supervisar cargas finales.
Este sistema consta de los siguientes elementos:
-
Pasarela PowerTag Link
-
PowerTag Energy ●63
-
PowerTag Energy F160
-
PowerTag Energy Rope
-
PowerTag Energy M250/M630 para dispositivos ComPact NSX, ComPact INS y ComPact INV
-
Módulos de control PowerTag
-
Sensor HeatTag
-
Módulo de visualización PowerTag Link
Este sistema ofrece los siguientes servicios y ventajas:
-
Aplicaciones para telemetría
-
Supervisión de desequilibrios de carga
-
Supervisión de pérdidas de potencia y caídas de tensión
-
-
Gestión de la energía y cumplimiento de normativas
La pasarela PowerTag Link es una pasarela inalámbrica que expone a través de TCP/IP todos los registros Modbus de datos de contadores y supervisión en cualquier sistema de supervisión.
La pasarela PowerTag Link proporciona supervisión del cuadro eléctrico a través de páginas web incorporadas para su acceso local.
Diagrama de arquitectura del sistema PowerTag
La pasarela PowerTag Link gestiona asimismo páginas web para la configuración de ajustes o la supervisión de dispositivos inalámbricos.
El cliente será el responsable de la seguridad de las redes y las instalaciones en las que se implemente la pasarela PowerTag Link .
![]() |
---|
RIESGO POTENCIAL PARA LA DISPONIBILIDAD, LA INTEGRIDAD
Y LA CONFIDENCIALIDAD DEL SISTEMA
La primera vez que utilice el sistema, cambie las contraseñas
predeterminadas para evitar el acceso no autorizado a la configuración,
los controles y la información del dispositivo.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños
en el equipo.
|
Número máximo de dispositivos inalámbricos
El número máximo de dispositivos inalámbricos que se pueden configurar en un sistema PowerTag depende del tipo de pasarela.
-
Pasarela PowerTag Link (A9XMWD20):
El número máximo de dispositivos que se pueden conectar a la pasarela PowerTag Link es 20. Incluye la combinación de cinco dispositivos inalámbricos como máximo como el módulo de control PowerTag , el sensor HeatTag y la pantalla de PowerTag Link .
-
Solo se puede conectar una pantalla de PowerTag Link a la pasarela.
-
-
Pasarela PowerTag Link HD (A9XMWD100):
El número máximo de dispositivos que se pueden conectar a la pasarela PowerTag Link HD depende del tipo de dispositivos inalámbricos.
-
Si solo se conectan sensores de energía PowerTag a una pasarela PowerTag Link HD, el número máximo de sensores de energía PowerTag es 100.
-
Si se conectan diferentes tipos de dispositivos inalámbricos a una pasarela PowerTag Link HD, el número máximo de dispositivos inalámbricos es de 95 con:
-
94 sensores PowerTag como máximo
-
y la combinación de un máximo de 15 dispositivos inalámbricos, como módulos de PowerTag Control, sensores HeatTag y una pantalla PowerTag Link .
-
La configuración máxima de un sistema PowerTag con una pasarela PowerTag Link HD puede ser la siguiente:
-
Ejemplo 1:
100 sensores de energía PowerTag
-
Ejemplo 2:
-
94 sensores PowerTag
-
1 módulo de PowerTag Control
-
-
Ejemplo 3:
-
80 sensores PowerTag
-
13 módulos de PowerTag Control
-
1 sensor HeatTag
-
1 pantalla PowerTag Link
-
-