DOCA0238FR-01

Systèmes d'exploitation

La bibliothèque DTM peut être utilisée avec les systèmes d’exploitation suivants :

  • Microsoft Windows 7 SP1 32 bits / 64 bits

  • Microsoft Windows 10

NOTE: Pour les machines sous Windows 7 SP1, installez le package depuis le Centre de téléchargement Microsoft pour activer la prise en charge de TLS 1.22 avant d’installer la bibliothèque DTM de TeSys.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?