Bibliothèque DTM version 2.2.2
Nouvelles fonctionnalités
Cette version pour la bibliothèque DTM de TeSys island offre les nouvelles fonctionnalités suivantes :
-
EcoStruxure Control Expert Classic v15.0 SP1 et versions ultérieures
-
Automate Modicon série M580
Problèmes connus
Voici les problèmes connus avec cette version de la bibliothèque DTM de TeSys island :
-
Prise en charge d’EcoStruxure Control Expert Classic
-
Seule la version 2.2.2 ou ultérieure du DTM fonctionne avec le logiciel EcoStruxure Control Expert Classic
-
Fonctionne uniquement avec l’automate Modicon M580 (Modicon M340 non pris en charge)
-
Fonctionne uniquement avec le protocole Modbus TCP (Ethernet/IP non pris en charge)
NOTE: Pour ajouter le DTM TeSys island dans le logiciel EcoStruxure Control Expert Classic, sélectionnez le protocole Modbus over TCP dans la fenêtre Add. Pour plus d’informations, reportez-vous au document EcoStruxure Control Expert Classic – Quick Start Guide.
-
-
Il est recommandé de choisir des noms courts et significatifs pour les instances DTM dans l’explorateur DTM d’EcoStruxure Control Expert.
-
Pour l’avatar Analog IO, la valeur Analog Output Type 4 mA/20 mA ne fonctionne pas. Il est recommandé d’utiliser la valeur 0 mA/20 mA.
-
Lorsqu’une instance de DTM TeSys island est copiée-collée dans le navigateur de DTM de Control Expert, les types DDT pour le nouvel îlot n’apparaissent qu’une fois la solution construite.
-
Dans le tableau Diagnostics > Counters > Trip Record Register pour l’avatar de commutateur, l’horodatage de déclaration ne s’affiche pas comme prévu.