DOCA0271ZH-00

电机单向

AvMotorOneDirection 功能块用于在一个方向管理电机。

AvMotorOneDirection 功能块

AvMotorOneDirection 输入接口

输入

数据类型

描述

RecordToUChannel1

BOOL

如果此输入设置为 TRUE,则使用通道的对应时间会基于所选 Avatar 的测量能量而递增。已启用的通道则继续进行此 ToU 记录,直至这些通道被禁用。

RecordToUChannel2

BOOL

RecordToUChannel3

BOOL

RecordToUChannel4

BOOL

ResetMaxIRMS

BOOL

如果此输入设置为 TRUE,则复位最大平均 Irms 电流值和时间戳。

ResetTrip

BOOL

如果此输入设置为 TRUE,则检测到的已满足脱扣复位条件的脱扣将为此 Avatar 复位。

ResetTripCntrs

BOOL

如果此输入设置为 TRUE,则为此 Avatar 复位所有脱扣计数器。

ResetAlarmCntrs

BOOL

如果此输入设置为 TRUE,则会为此 avatar 复位所有报警计数器。

RunFwdCmd

BOOL

如果此输入设置为 TRUE,则 Avatar 正向开关关闭。

AvMotorOneDirection 输出接口

输出

数据类型

描述

AssetAlarm

BOOL

如果此输出设置为 TRUE,则 Avatar 中的电源设备或 SIL* 起动器已到达或超过预期耐久性的 90%(根据 Avatar 参数)。

AvgIRMS

DINT

表示最近相电流 Irms 值的平均值。(单位:mA)

AvgIRMS_O

DINT

表示最近相电流 Irms 溢流值的平均值。(单位:mA)

LoadRunning

BOOL

如果此输出设置为 TRUE,则已执行运行或关闭命令并且电流在极点中流动(相当于电机运行,但也适用于无电机的 Avatar)。

LoadStarting

BOOL

如果此输出设置为 TRUE,则电机处于起动阶段。

就绪

BOOL

表示如果功能块已准备好接收执行命令,则为 TRUE。

ReadyToReset

BOOL

如果此输出设置为 TRUE,则 Avatar 符合脱扣复位条件,可以使用脱扣复位命令复位。

LocalFwdCmdSts

BOOL

如果此输出设置为 TRUE,则 Avatar 逻辑由数字输入接收的命令控制,并且忽略 PLC 命令。

BypassCmdSts

BOOL

如果此输出设置为 TRUE,则 Avatar 将继续运行,不会因脱扣而停止。

ManualModeOverrideStatus

BOOL

如果此输出设置为 TRUE,则在手动模式下,Avatar 由本地命令和 PV 控制。

RunFwdStatus

BOOL

如果此输出设置为 TRUE,则 Avatar 正向开关关闭。

已脱扣

BOOL

如果此输出设置为 TRUE,则 Avatar 检测到保护脱扣事件。

UpstreamVltg1

BOOL

如果此输出设置为 TRUE,则 Avatar 已检测到此 Avatar 中第一个起动器/电源设备的上游主电源存在(断路器已关闭)。

警报

BOOL

如果此输出设置为 TRUE,则 Avatar 检测到保护报警。

PVInput0

INT

返回 PV 输入的测量值。

PVInput1

INT

PVInput2

INT

PVInput3

INT

PVInput4

INT

PVSwitch0

BOOL

如果此输出设置为 TRUE,则 PV 开关表示“开启”命令。

PVSwitch1

BOOL

PVSwitch2

BOOL

PVSwitch3

BOOL

PVSwitch4

BOOL

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?