DOCA0271ZH-00

创建 AOI 实例

在创建 AOI 实例时,您必须引用模块和非循环数据缓冲区。取决于 AOI(循环或非循环)中存在的数据,共有一至两个标签可引用。

  1. 双击“Tasks”(任务)树内的“Main Routine”(主程序),进入主程序。

  2. 从附加列表中添加 AOI。

  3. 为每个输入/输出参数填写参考标签。这些标签位于“Controller Tags”列表中,其名称与输入/输出参数匹配。

  4. 创建 AOI 实例并命名。

AOI 现已完全配置好,可随时使用了。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?