DOCA0271IT-00

Motore a un senso di marcia

Il blocco di funzione AvMotorOneDirection viene utilizzato per gestire un motore in una direzione.

Blocco di funzione AvMotorOneDirection

Interfaccia di ingresso AvMotorOneDirection

Ingresso

Tipo di dati

Descrizione

RecordToUChannel1

BOOL

Se questo ingresso è impostato su TRUE, il corrispondente tempo di utilizzo del canale aumenta in base all'energia misurata per l'avatar selezionato. Questa registrazione ToU continua per i canali abilitati fino a quando non vengono disattivati.

RecordToUChannel2

BOOL

RecordToUChannel3

BOOL

RecordToUChannel4

BOOL

ResetMaxIRMS

BOOL

Se questo ingresso è impostato su TRUE, il valore medio massimo della corrente Irms e il timestamp vengono azzerati.

ResetTrip

BOOL

Se questo ingresso è impostato su TRUE, gli sganci rilevati con condizioni di azzeramento sgancio soddisfatte saranno azzerati per questo avatar.

ResetTripCntrs

BOOL

Se questo ingresso è impostato su TRUE, tutti i contatori sgancio saranno azzerati per questo avatar.

ResetAlarmCntrs

BOOL

Se questo ingresso è impostato su TRUE, tutti i contatori allarme saranno azzerati per questo avatar.

RunFwdCmd

BOOL

Se questo ingresso è impostato su TRUE, il contattore avanti avatar è chiuso.

Interfaccia di ingresso AvMotorOneDirection

Uscita

Tipo di dati

Descrizione

AssetAlarm

BOOL

Se questa uscita è impostata su TRUE, un dispositivo di potenza o uno starter SIL* all'interno dell'avatar ha raggiunto o superato il 90% della durata prevista (per parametro avatar).

AvgIRMS

DINT

Indica la media dei valori di corrente Irms della fase più recente. (Unità: mA)

AvgIRMS_O

DINT

Indica la media dei valori overflow di corrente Irms della fase più recente. (Unità: mA)

LoadRunning

BOOL

Se questa uscita è impostata su TRUE, un comando di avvio o chiusura è stato eseguito e la corrente attraversa i poli (equivalente a motore in funzionamento ma anche per avatar non motorizzati).

LoadStarting

BOOL

Se questa uscita è impostata su TRUE, il motore è nella fase iniziale.

Ready

BOOL

Indica TRUE se il blocco di funzione è pronto a ricevere un comando Esegui.

ReadyToReset

BOOL

Se questa uscita è impostata su TRUE, l'avatar soddisfa le condizioni di azzeramento sgancio e può essere azzerato con un comando di azzeramento sgancio.

LocalFwdCmdSts

BOOL

Se questa uscita è impostata su TRUE, la logica dell'avatar è controllata dai comandi ricevuti sugli ingressi digitali e i comandi PLC vengono ignorati.

BypassCmdSts

BOOL

Se questa uscita è impostata su TRUE, l'avatar continuerà a funzionare e non si fermerà a causa di uno sgancio.

ManualModeOverrideStatus

BOOL

Se questa uscita è impostata su TRUE, l'avatar è controllato dal comando locale e dal comando PV quando è in modalità manuale.

RunFwdStatus

BOOL

Se questa uscita è impostata su TRUE, il contattore avanti avatar è chiuso.

Tripped

BOOL

Se questa uscita è impostata su TRUE, è stato rilevato un evento di sgancio protezione dall'avatar.

UpstreamVltg1

BOOL

Se questa uscita è impostata su TRUE, l'avatar ha rilevato che l'alimentazione principale a monte è presente nel primo starter/dispositivo di potenza in questo avatar (interruttore chiuso).

Alarm

BOOL

Se questa uscita è impostata su TRUE, è stato rilevato un allarme di protezione dall'avatar.

PVInput0

INT

Restituisce il valore misurato dell’ingresso PV.

PVInput1

INT

PVInput2

INT

PVInput3

INT

PVInput4

INT

PVSwitch0

BOOL

Se questa uscita è impostata su TRUE, il contattore PV rappresenta un commando ON.

PVSwitch1

BOOL

PVSwitch2

BOOL

PVSwitch3

BOOL

PVSwitch4

BOOL

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?