DOCA0271IT-00

Tipi di dati

Il software Studio 5000® supporta i tipi di dati seguenti. Un tipo di dati è una definizione delle dimensioni e del layout della memoria assegnata al tag creato. I tipi di dati definiscono il numero di bit, byte o word di dati usati da un tag.

Tipi di dati

Tipo di dati

Abbreviazione

Bit di memoria

Intervallo

Booleano

BOOL

1

0–1

Intero breve

SINT

8

-128 - 127

Intero

INT

16

-32.768 - 32.767

Intero doppio

DINT

32

-2.147.483.648 - 2.147.483.647

Numero reale

REAL

32

Da ±3,402823E38 a ±1,1754944E-38

TeSys™ island supporta tipi di dati senza segno. Tuttavia, il software Studio 5000 supporta solo tipi di dati con segno. Questi tipi di dati utilizzano un bit per indicare che il software gestisce solo interi con segno. Per tale motivo, il valore positivo massimo che è possibile visualizzare per interi senza segno a 32 bit è 2.147.483.647. A sostegno di questo, nelle istruzioni aggiuntive esiste una logica per sfruttare al massimo i registri UDINT se viene utilizzato il bit di segno. Per questi registri di TeSys island esiste un flag come parametro esposto a indicare l'overflow. Questi flag sono del tipo di dati BOOL con la convenzione di denominazione {TagName}_O.

Esempio di overflow

AvgIRMS

DINT

AvgIRMS_O

DINT

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?