데이터 유형
Studio 5000® 소프트웨어에서 지원하는데이터 유형은 다음과 같습니다. 데이터 유형은 작성된 태그에 할당된 메모리의 크기 및 레이아웃의 정의입니다. 데이터 형식은 태그에서 사용하는 데이터의 비트, 바이트 또는 단어 수를 정의합니다.
데이터 유형
데이터 유형 |
약어 |
메모리 비트 |
범위 |
---|---|---|---|
부울 |
BOOL |
1 |
0-1 |
짧은 정수 |
SINT |
8 |
-128 ~ 127 |
정수 |
INT |
16 |
-32,768 ~ 32,767 |
이중 정수 |
DINT |
32 |
-2,147,483,648 ~ 2,147,483,647 |
실수 |
REAL |
32 |
±3.402823E38 ~ ±1.1754944E-38 |
TeSys™ 아일랜드는 서명되지 않은 데이터 유형을 지원합니다. 그러나 Studio 5000 소프트웨어는 서명된 데이터 형식만 지원합니다. 이러한 데이터 형식은 비트를 사용하여 소프트웨어가 부호 있는 정수만 처리함을 나타냅니다. 따라서 부호 없는 32비트 정수에 대해 표시할 수 있는 최대 양수 값은 2,147,483,647입니다. 이를 적용하기 위해 부호를 사용하는 경우 AOIs (추가 기능 지침) 내에 로직이 있으므로 UDINT 레지스터를 최대화합니다. 이러한 TeSys 섬 레지스터의 경우, 플래그는 오버플로를 나타내는 노출된 매개변수로 존재합니다. 이러한 플래그는 이름 지정 규칙이 있는 데이터 유형 BOOL입니다. {TagName}_O...을 클릭합니다.
오버플로 예제
AvgIRMS |
DINT |
AvgIRMS_O |
DINT |