UDT_SystemEnergy2
L'UDT SystemEnergy2 è utilizzato per trasferire i dati di energia e potenza aciclici dell'avatar di sistema. Le interfacce dei blocchi di funzione PN_SystemEnergy e DP_SystemEnergy contengono questo UDT come parametro.
Elementi
Elemento |
Tipo di dati |
Descrizione |
---|---|---|
VSwellRecordReg1 |
STRUCT |
Vedere Struct VSwellRecordRegX. |
VSwellRecordReg2 |
STRUCT |
Vedere Struct VSwellRecordRegX. |
VSwellRecordReg3 |
STRUCT |
Vedere Struct VSwellRecordRegX. |
VSwellRecordReg4 |
STRUCT |
Vedere Struct VSwellRecordRegX. |
VSwellRecordReg5 |
STRUCT |
Vedere Struct VSwellRecordRegX. |
VSwellCnt |
UINT |
Valore contatore aumento tensione |
TotActPow |
DINT |
Potenza attiva totale per il sistema. (Unità: W) |
MaxTotActPow |
DINT |
Valore massimo della potenza attiva per il sistema. (Unità: W) |
MaxTotActPowTimestamp |
DTL |
Data e ora in cui il valore massimo della potenza attiva è stato registrato. |
TotReactPower |
DINT |
Potenza reattiva totale per il sistema. (Unità: VAR) |
MaxTotReactPow |
DINT |
Valore massimo della potenza reattiva per il sistema. (Unità: VAR) |
MaxTotReactPowTimestamp |
DTL |
Data e ora in cui il valore massimo della potenza reattiva è stato registrato. |
TruePowFact |
USINT |
Fattore di potenza vero. |
MinTruePowFact |
USINT |
Valore fattore di potenza vero minimo. |
MaxTruePowFact |
USINT |
Valore massimo fattore di potenza vero. |
MinTruePowFactTimestamp |
DTL |
Data e ora in cui il valore del fattore di potenza minimo è stato registrato. |
MaxTruePowFactTimestamp |
DTL |
Data e ora in cui il valore massimo del fattore di potenza è stato registrato. |
TotActEnergy |
UDINT |
Valore dell'energia attiva totale per tutti gli avatar nel sistema con il monitoraggio energia abilitato. (Unità: Wh) |
TotReactEnergy |
UDINT |
Valore dell'energia reattiva totale per tutti gli avatar nel sistema con il monitoraggio energia abilitato. (Unità: VARh) |
Struct VSwellRecordRegX
Elemento |
Tipo di dati |
Descrizione |
---|---|---|
uiMagnitude |
UINT |
Ampiezza del registro tensione. |
dtlStartDate |
DTL |
Avvia timestamp del registro tensione. |
dtlStopDate |
DTL |
Arresta timestamp del registro tensione. |