DOCA0272IT-00

Tipi di dati

In generale, la libreria blocco di funzione TeSys™ island per TIA Portal nelle interfacce del blocco di funzione utilizza i tipi di dati semplici standard (secondo la definizione di IEC 61131-3) forniti da Siemens TIA Portal. I singoli tipi di dati sono stati utilizzati per adattarsi meglio alla rappresentazione e alle dimensioni del bit dei dati su TeSys™ island. I timestamp sono rappresentati mediante il tipo di dati complessi "DTL" di Siemens TIA Portal.

Per la parametrizzazione dello scambio di dati, i due tipi di dati speciali "Variante" (dati di ingresso ciclici) e "HW_IO" (dati aciclici) vengono utilizzati come ingressi di blocchi di funzione, se necessario (vedere anche Accesso ai dati).

Per informazioni aggiuntive sull'uso, gli intervalli di dati, dimensioni di bit e funzioni di conversione per i tipi di dati Siemens TIA Portal, consultare il sistema di informazioni di Siemens TIA Portal.

Per alcuni scopi, i blocchi di funzione utilizzano tipi definiti dall'utente (UDT) in Siemens TIA Portal. Vedere UDT.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?