DOCA0272DE-00

UDT_SystemEnergy2

Der UDT SystemEnergy2 wird zur Übertragung der azyklischen Energie- und Leistungsdaten des System-Avatars verwendet. Die Schnittstellen der Funktionsblöcke „PN_SystemEnergy“ und „DP_SystemEnergy“ enthalten diesen UDT als Parameter.

Elemente

Element

Datentyp

Beschreibung

VSwellRecordReg1

STRUCT

Siehe Struct VSwellRecordRegX.

VSwellRecordReg2

STRUCT

Siehe Struct VSwellRecordRegX.

VSwellRecordReg3

STRUCT

Siehe Struct VSwellRecordRegX.

VSwellRecordReg4

STRUCT

Siehe Struct VSwellRecordRegX.

VSwellRecordReg5

STRUCT

Siehe Struct VSwellRecordRegX.

VSwellCnt

UINT

Wert des Zählers für Spannungsspitzen.

TotActPow

DINT

Gesamtwirkleistung des Systems. (Einheit: W)

MaxTotActPow

DINT

Maximaler Wert der System-Wirkleistung. (Einheit: W)

MaxTotActPowTimestamp

DTL

Datum und Uhrzeit, wann der maximale Wirkleistungswert aufgezeichnet wurde.

TotReactPower

DINT

Gesamtblindleistung des Systems. (Einheit: VAR)

MaxTotReactPow

DINT

Maximaler Wert der System-Blindleistung. (Einheit: VAR)

MaxTotReactPowTimestamp

DTL

Datum und Uhrzeit, wann der maximale Blindleistungswert aufgezeichnet wurde.

TruePowFact

USINT

Realer Leistungsfaktorwert.

MinTruePowFact

USINT

Realer minimaler Leistungsfaktorwert.

MaxTruePowFact

USINT

Realer maximaler Leistungsfaktorwert.

MinTruePowFactTimestamp

DTL

Datum und Uhrzeit, wann der minimale Echtleistungsfaktorwert aufgezeichnet wurde.

MaxTruePowFactTimestamp

DTL

Datum und Uhrzeit, wann der maximale Leistungsfaktorwert aufgezeichnet wurde.

TotActEnergy

UDINT

Gesamtwirkenergiewert für alle Avatars im System mit aktivierter Energieüberwachung. (Einheit: Wh)

TotReactEnergy

UDINT

Gesamtblindenergiewert für alle Avatars im System mit aktivierter Energieüberwachung. (Einheit: VARh)

Struct VSwellRecordRegX

Element

Datentyp

Beschreibung

uiMagnitude

UINT

Betrag des Spannungsregisters.

dtlStartDate

DTL

Start-Zeitstempel des Spannungsregisters.

dtlStopDate

DTL

Stopp-Zeitstempel des Spannungsregisters.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?